チップソー 鉄・ステンレス兼用のレビュー

平均満足度 4.35 (139件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ
モノタロウ
1,898 / 税込 2,088
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。 【用途】アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
139件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
水野 内装 様2025-10-17
用途:
軽鉄の切断
対象商品:
27441743

感動的な切れ味は無いですが、それなりに切れます耐久性もまあまあでコスパ的にOKです

根本工務店 様2025-12-14
用途:
金属サイディングの切断

金属サイディングの切断に使用しております、
普通に切れます 満足です。

1人が参考にしています
有限会社 飛鳥サイン 様2026-02-10
用途:
鋼材の切断

切れ味も良くて、コスパもいいのでリピートしております。また、到着も早いので急に使いたい時には最適です。

2025-12-08
用途:
ステンレス板切断

ステンレス3mmまでOKのはずなのに
2mm厚のSUS316の板が600mm切断で火花が出て真直ぐに切れない
刃が避けて行くので廃棄。
サーメットチップソーはどうだろう?同じかなぁー?

1人が参考にしています
青田左官 様2025-09-11
用途:
鉄の切断
対象商品:
27441786

刃が大きいので深く切れて便利。あとはどのくらいの耐久性があるのかによってリピしたいです。

株式会社色川工務店 様2025-11-22
用途:
ステンレスやアルミのへの字金物の切断作業に使用
対象商品:
27441759

以前購入して使用しましたけど、使用した感じが特別問題が無かったので、今回リピート買いしました。

2026-02-19
用途:
現地工事用

使用したばかりなので切れ味は良い。 短納期にて入手できるのが良い。

2025-05-28
用途:
鋼材・鋼管の切断

値段相応なのかチップが欠けるのが早い。
ちょっとライフが短いんじゃないと思う。
廃材切断には問題なく使えます。

1人が参考にしています
2025-04-23
用途:
鋼管切断

ショップで購入した物と作業性、刃のもち具合は変わらないが、値段が少し安いので経済的だと思います。

1人が参考にしています
株式会社平船組 様2024-12-10
用途:
現場での高所作業時
対象商品:
27441734

切れ味はいいし持ちも良さそう
この価格なら今後も使えそうです

2024-10-29
用途:
軽鉄切断
対象商品:
27441768

良く切れると思う。
刃保ちも思ってたより良い。
また使ってみようと思う。

M's Strive 様2024-10-07
用途:
内装工
対象商品:
27441743

今まで使った中では安くて
それなりに長持ちする。
切れ味も悪く無い。

2025-04-18
用途:
電動工具で金属を切るとき
対象商品:
27441734

普段使いよりちょっと厚いかなと感じましたが安いのに普通に使えます。

2024-03-04
用途:
スチール重石の切断
対象商品:
27441777

無理を承知で、木工品で重石に使う~30mmの鉄ボルトの切断に使用しています。
チップを痛めぬよう、回転数を保って切断すれば、時間はかかりますが充分使用可能です。
20~30本が限度で、それ以上では裁断時の火の粉が出なくなってきます。
しかし、定規もない目検討のいい加減な研磨ですが、チップを2面研ぎ直せば、ある程度切れ味が復旧し、ほぼ同数をまた裁断できます。
木工が主業なので、他の金属チップソーは使ったことはありませんが、コスパはGOODと思います。おすすめ!

2人が参考にしています
三栄機工株式会社 様2024-05-18
用途:
鋼材カット
対象商品:
27441786

抵抗なく切れて使いやすく次回も使用したいと思います。

Masakado製作所 様2024-03-10
用途:
製作物
対象商品:
27441786

90Aの圧力ガス管t8mmを40本程度は気持ちよく切れました。50本で切断時間と切断音がぼちぼち限界に来たので交換しました。鋼材屋で外注したら1カット500円なので十分元は取れました。

2024-03-08
用途:
丸太(生木)のスライス切り
対象商品:
27441786

木のクラフトで台座に使う丸木のスライスが必要でしたが、電ノコでは大きな(外径)ものは無理でした。
高速切断機用のチップソーを見つけましたので購入、結果斜め切りで15センチ得ました。
機械のふところが大きいので用途外使用?ですが、中径丸太がすぱすぱ切れます(自己責任です)、早切りはスジが残ります、ゆっくり切れば切断面はきれいです。

2024-01-10
用途:
配管の切断作業
対象商品:
27441768

安くて使い勝手が良いのでリピ買いしてます。
値段の高いチップソーを使っても一回目で切れなくなることもあるので、それなりの性能があれば値段が安い方がいいです。

1人が参考にしています
ことや株式会社 様2024-01-28
用途:
アングル切断
対象商品:
27441786

値段が安い
値段の割りに切れ味が良いです。
またもちも良いです。

2023-07-09
用途:
軽天下地組
対象商品:
27441743

ボルト、ライトゲージ、スタット、バー
問題なく切れますね!
耐久性もそこそこ値段相応
これ以上値上がりすると別の商品を探さないと行けないかな