2輪車用ギアオイル GL4のレビュー

平均満足度 4.65 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車用ギアオイル GL4 NEEDS
NEEDS
1,098 / 税込 1,208
【用途】2輪車ギヤー用
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-18
用途:
自宅用に購入

スクーター用に購入しました。100mlしか使わないので多いですが、定期的に交換してみようと思います。もともとギアオイルが少なかったかもしれませんが入れるとスムーズにあったような気がしました。

1人が参考にしています
サイクルプロ 様2025-10-27
用途:
バイク修理

たまーにしか換えないミッションオイル。また2~3年後になるかな。でも十分なオイルです。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
機械のメンテ
対象商品:
27696297

最近オイルも価格高騰してるため安いオイルに替えましたが、問題無く使用してます。
大変助かります。

2025-11-06
用途:
スクーター2台のギヤオイル交換に使いました。

不具合も無く交換前の粘度と同じようで、作業もスムーズに行うことが出来ました。

2026-01-26
用途:
バイク用として購入

何度も購入していますが、全く問題ありません。
早めに交換しても、安いので、助かります。

2025-01-26
用途:
スクーターのギアオイル交換
対象商品:
27696297

初めての交換です。
この企業はメーカーにOEM供給してるとこなので問題ないと思ってます。
これからは定期的に交換しようと思って購入しました。

1人が参考にしています
2023-10-15
用途:
KSR80ミッションオイル
対象商品:
27696297

KSR80のミッションオイル交換にて使用
問題なしです!

3人が参考にしています
2023-09-07
用途:
ベスパのギアオイル
対象商品:
27696297

ベスパに限らず2サイクルの旧車は絶滅危惧種で、そのうちメンテもままならなくなる可能性も。純正ギアオイルに比べて品質は遜色なくコスパは良いと思います。

2人が参考にしています
ダートラボラトリー 様2023-07-07
用途:
2スト原付用
対象商品:
27696297

2ストのミッションオイルには選択肢が少なく、ヤマハ純正オイルもいいお値段がします。性能差を体感しにくいジャンルではありますがしょっちゅうバラすのでお安いこちらを選びました。

2人が参考にしています
2022-05-19
用途:
2ストローク二輪車のギアオイル交換
対象商品:
27696297

スズキK90のミッションオイル交換に使用しました。
抜き取ったオイルが金属粉がキラキラと混じって結構汚れていたので、気分一新スッキリしました。
ギアチェンジ、クラッチ切れ共に問題無く、純正品と比べてコスパも良いし、国内メーカー産なので安心して使用しています。
純正と同程度の硬さとは思いますが、パッケージに粘度表示があるとより安心して使用出来ると思います。

2022-11-02
用途:
バイクのギアオイルとして
対象商品:
27696297

価格で選びました。品質は問題ないかと思いますが、こればっかりは数年後でないと実際はわかりません。現状は問題ありません

2022-06-27
用途:
2サイクルバイクのメンテナンス
対象商品:
27696297

定期的なミッションオイルの交換にいつも使用しています。

2022-02-25
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
27696297

いつもはヤマハのギアオイルを使っています。これから比較してみるつもりです。

2021-12-21
用途:
原付二種整備
対象商品:
27696297

今まではヤマハルブを使用していましたが、今回は安価な本商品を購入してみました。全く何の問題もないと思います。
櫻精油所は一般にはあまり知られていませんが各メーカーにOEM供給をしているメーカーです。

2人が参考にしています
2022-09-13
用途:
バイクのメンテナンス痔
対象商品:
27696297

消耗品なのである程度以上の性能があれば安いので充分。試してみた所特に問題も無く使用できました。

2021-10-27
用途:
農機具のギアオイル交換
対象商品:
27696297

安価で十分な粘度グレードで満足しています。無くなったらまた買います。

2021-06-15
用途:
2stバイクに
対象商品:
27696297

TS125Rのギヤオイル交換に購入しました。
必要量950ccだったので、ちょうどよかったです。

cozycycle 様2020-12-16
用途:
台湾スクーターのギアオイル交換

今までずっとヤマハ純正でしたが、表示がGL-4でヤマハ純正よりグレードが良いのと、値段が安いので使用しました。 
本当の評価はこれからですが、今のところ特に問題は感じません。

2021-02-18
用途:
2サイクル二輪車のミッションオイル用に
対象商品:
27696297

値段のわりにいい仕事をしていると思う。
こまめに交換したい派なので充分なオイルだと思う。

ココシェア 様2019-11-30
用途:
油圧昇降式椅子のオイル入替
対象商品:
27696297

美容室用の油圧昇降式椅子に使われているオイルを溢したついでに
入れ替え用に使いました。
半分も使わず問題なく機能しています。

2人が参考にしています