2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。
内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。
高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。
バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。
このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
2025-03-17
- 用途:
- 予備
自宅での震災時電源予備に購入。5年以上経ちましたがへたっていないようです。
つかます 様2020-06-13
- 用途:
- カブプロ110のバッテリーに使いました。
- 対象商品:
- 36449255
到着時は12Vだったので追い充電を4時間して14Vになってから換装しました。
セルの回りもよくなりましたが後は使用期間がどのくらいになるかチェックしますわ。
バイクの整備カルテに記載しておきますので後日結果をアップします。
2020-05-12
- 用途:
- 使用バイクの電池交換
- 対象商品:
- 36449246
ヤマハの原付を使用していますが、定期的に交換を要しますのでコストパフォーマンスにすぐれた本品を使用しました。満足しています。
2020-04-16
- 用途:
- ヤマハアプリオに使用
- 対象商品:
- 36449246
到着時電圧が12.4vであった。
念のため、 初期充電を行って使用。今のところ問題なくセルモーターで始動できております。
KOJIMA SPEED 様2020-05-20
- 用途:
- 原付のバッテリーとして
- 対象商品:
- 36449255
バッテリーレスにしようかと思いましたが、格安で見つけたので購入してみました。今は使えていますが寿命が気になります。
2020-02-10
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 36449219
ホンダ12V CDIモンキーに装着。電圧も安定しておりライト、ウインカー操作時に少々落ちますがとにかく安い!!性能も問題なし。
2019-12-19
- 用途:
- レッツ4 インジェクション用
- 対象商品:
- 36449255
バッテリー上がりからの購入です。コストを抑えたかったのでこちらの商品を選ばせて頂きました。初期充電も充分に施してあり商品到着後即、使用できるモノでした。併せてプラグも交換したので、おかげさまでくたびれかけていた当方のレッツがとても元気に復活しました。