2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.43 (60件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
60件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-01
用途:
レッツ4のバッテリー交換
対象商品:
36449255

問題なく使用できセル一発でエンジン始動しました。
充電済みでこの価格はコスパ最高です。
あとはどれくらい持ってくれるか様子見です。

2020-06-13
用途:
バイクバッテリー
対象商品:
36449246

バッテリー取り付けしました。
セルを少し回したら初期充電不足の為、再度充電はじめました

2020-01-21
用途:
ビデオカメラの電源
対象商品:
36449255

付属のバッテリーでは、長時間の連続録画がむつかしいので、このバッテリーとインバーターで使っています。

2020-09-18
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
36449255

国産の物と遜色なく使えました。あとは耐久性がどうかですが、今のところ問題ありません。

2020-01-09
用途:
カブ
対象商品:
36449255

DIY作業に節約できる価格です。ただ、廃バッテリーの回収がついていないので困っています

2020-10-02
用途:
リトルカブ50周年記念車のメンテナンス
対象商品:
36449255

問題なく取り付けできました。耐久性は?ですがこの安さなら定期的に交換すれば問題ないですね。

2019-11-06
用途:
バイク(アプリオ)のバッテリー交換
対象商品:
36449246

商品は充電されているようで、そのまま装着してセルも回り使用可能でした。
この値段であればお買い得と思います。

2019-08-06
用途:
原付のバッテリ交換
対象商品:
36449255

交換時、特に違和感もなく搭載を終えました。
購入理由は、価格が最安であり、早く入手できるのと、他の必需品も含めると送料無料になることが最大の魅力で購入致しました。
現在なんの問題も無く使用できております。
長期の信頼性はこれからですので、機会がありましたら投稿させていただきます。

ヤジマワークス 様2019-07-15
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
36449255

大阪魂ブランドで選びましたが、届いたのはLONGブランドの物が届きました。このブランドのバッテリーは他用途で使用しており信頼があるため、かえって良かったです。

2人が参考にしています
2020-07-25
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
36449255

LONGのWTZ5Sでしたが、バッテリー本体にLONGのプリントはなくGLOBEとなっていました。
電解液を繊維に染みこませてあるタイプでした。

2020-06-27
用途:
TW225
対象商品:
36449246

問題なく使用できてます。
耐久性かどうかというところ。

2019-09-21
用途:
スクーターに
対象商品:
36449255

何度か購入していますが、通常使用している間は、普通にセルは元気に回ってくれます、安価で不満はありません。

2019-08-02
用途:
配達カブの交換用
対象商品:
36449255

ブレーキをかけながらウインカーを点滅させると、付きっぱなしになってしまうので交換することに、動画サイトで交換の仕方を見て、あっという間に終了。
こころなしかライトも明るくなったような気がします、大満足です。

1人が参考にしています
2019-08-06
用途:
原付スクーターに
対象商品:
36449255

以前の男前・・のバッテリーを上がらせてしまったので今回はこちらに。
取り急ぎ元気にセルが回ってくれています、安価で有り難い。

2020-06-11
用途:
原付のバッテリー交換
対象商品:
36449219

到着後、すぐに原付のバッテリー交換作業して、セルまわらず、いろいろ点検したけど原因わからず、とりあえず充電したら、セル一発始動。

原付専門 様2020-03-22
用途:
中古車メンテナンス

到着後、最初は大丈夫でしたが購入から3ヶ月、充電直後は大丈夫ですが1日経過するとダメで負のスパイラルに陥りました。(笑)他社の価格約2倍のバッテリーにしたら状況改善しました。安かろう悪かろうを身をもって体験しました。

4人が参考にしています
犬の散髪屋さんCoo 様2020-07-05
用途:
カブのバッテリー交換
対象商品:
36449255

先日購入し、数回セル始動その後すぐに使えなくなりました。
不良品に当たったのか、どうなのか不明。買いなおしました。安かろう悪かろうではどうしようもなりません。

2019-06-15
用途:
魚群探知機用電源として使用
対象商品:
36449255

ホームセンターでも同様のバッテリーはありますが、値段が高い。
小型で値段の安いバッテリーをモノタロウで見つけ、購入。
品物はすぐに届きました。
使った感想は、現在のところ問題なし。
今後の耐久性を期待しています。

2020-04-10
用途:
バイク用のバッテリー
対象商品:
36449246

半年と持たずに弱ってセルでエンジンがかからなくなりました。耐久性は無いです

2020-02-24
用途:
90ccカブ用に
対象商品:
36449255

1年から2年で駄目になりますが、カブの場合発電機かレギュレーターの性能に問題があるのかも知れません。適宜充電すればもっと保つかも知れませんね。