アルミスペーサーのレビュー

平均満足度 4.82 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミスペーサー NTB
NTB
209 / 税込 230
51件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-30
用途:
自動車整備
対象商品:
44052829

純正品で製造廃止となった部品の代替に使用。
綺麗な製品で特に不満はないです。

1人が参考にしています
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
44053075

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2023-11-09
用途:
バイク等のカスタムに使用
対象商品:
44052996

とても種類が豊富で満足です。また購入したいと思います。

2022-11-15
用途:
スクーターのウインドシールド高さ調整用
対象商品:
44053364

通勤用のアドレスV125(K9)に、デイトナ製のウインドシールドを取り付けたが、高さがやや足りなかったため、長めのボルトと共に購入。ちょうど良い高さに調整できた。

有限会社日の出自動車 様2022-11-09
用途:
バイクの整備
対象商品:
44053373

オートバイのエンジンマウントが鉄製だったので軽量化のためにこちらのカラーに変更しました。精度も高く良い製品でした。

2022-12-08
用途:
バイクのリアステップ
対象商品:
44053084

精度も強度も問題なし。バリもないので満足しています。

2022-06-02
用途:
バイクカスタム時
対象商品:
44053136

バイクカスタムの部品として他のお店で売っていましたが、値段がやや高めでこちらであればと思い探したら価格が3分の1であったので即購入、大変満足です。

2022-05-16
用途:
オートバイのパーツ取付スペーサーとして
対象商品:
44052847

サイズも細かく指定出来、寸法もきっちり公差内で仕上がっていて問題なく使用できた。

2人が参考にしています
2021-12-13
用途:
自動車やバイクの整備
対象商品:
44053486

SR400のマフラー取付時に使用しました。質感はイマイチですが外径が3種類から選べるので用とにあった物が使え非常にありがたいです。

2人が参考にしています
2022-02-28
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
44053258

さすが製品精度は良いですね!!今回は目立たない箇所での使用でしたが、製品精度を求めたので、価格は仕方ないですね…

2022-02-08
用途:
自動車整備
対象商品:
44053014

ラジエーターファンシュラウドの固定に使いました。
社外ラジエーターだったためシュラウドの固定ボルトの高さが合わなかったのですがぴったり固定出来ました。

2021-11-30
用途:
各所のスペーサー
対象商品:
44052838

車種違い部品を多く用いる制作時に態々製作せずに纏めて買っておくと便利です。

2021-09-14
用途:
車モディファイパーツ
対象商品:
44053048

M6ボルト、60mmのアダプターとして使用しました。ボルト貫通時のガタも無く、アルミなので軽量です。機械加工で制作を頼もうかと考えましたが、思いがけず既製品があったので飛びつきました。最初からモノタロウを探せば早かったです。

2021-12-10
用途:
作業機器の微調整
対象商品:
44052883

作業機器を動かす際にボルトナットで固定するのですが、対象によってはボルトの長さが長すぎることがあり利便性を考えてスペーサーを導入。こういう細かい部品もいろいろなサイズがあり助かりました。

2021-10-03
用途:
プレスカブのスタンド補修
対象商品:
44053355

プレスカブのスタンドの可動部が摩耗して、動作が固くなった時に使用してます。
ベースとスタンドの接続ボルトを外し、このスペーサーを入れて、ボルトをM10に交換して取付けます。
多少はスムーズに動く様になります。

1人が参考にしています
2021-04-28
用途:
マフラーの固定
対象商品:
44053416

社外マフラー交換の固定に隙間が空き、無理に固定したくなかったので、良い方法はないかとを考えている中で、ステーがアルミなのでアルミスペーサーはないかとMonotaroで検索するとありました。長さや計、厚みと豊富な種類がありました。結果は、バッチリです。しっかりと望み通りに取付ができました。

1人が参考にしています
2022-06-03
用途:
バイク整備
対象商品:
44053023

バイクの部品取り付けにスペーサーとして使用しました。品質は、そこそこですが価格が高いです。この価格なら表面アルマイト処理が妥当と思います。

2021-07-08
用途:
部品取り付け
対象商品:
44053197

サイズも豊富ですし、価格も安い。
すばらしい商材だと思います。

有限会社鎗田自動車工業所 様2021-07-04
用途:
ブレーキキャリパーのクリアランス調整
対象商品:
44053373

バイクのブレーキに使用しましたが硬さも丁度よく面圧もかかりそうです。
丁度よい厚みの物があったので助かりました。

2021-05-29
用途:
バイクカスタム
対象商品:
44053075

ワッシャーを重ねてスペースを埋めたりと、バイクカスタムには欠かせない作業なんですが、ピッタリ1枚で仕上げてあると、グレードアップした感じになります。
サイズが細かく選べるので、大変重宝します!