スノーワイパーブレード グラファイトのレビュー

平均満足度4.20(430件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ

水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。
フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。
【用途】寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして

430件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 44404335
2023-02-09
用途: 納車時のワイパー交換
合同会社がれたま 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

微妙に硬いところがあって拭き取り不良が多々あります(´・_・`)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ガラスの形状やコーティング状況などが影響している可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 44404423
2021-11-19
用途: 運送事業用トラックに使用
株式会社進運貨物 様(運輸・通信業)

非常に値段が安く数を必要とする運送業はありがたい限りです。

対象商品 : 44404405
2022-12-17
用途: 冬ワイパーへの交換

冬ワイパーへの交換時に昨シーズンまでの物に劣化が見られた場合、発注しています。

対象商品 : 44404326
2021-11-13
用途: 車の雨よけ
建設業・工事業

若干ビビりが発生する時があるので値段相応なのかと思います。非常に安いので全く文句はありませんが

対象商品 : 44404405
2021-12-12
用途: 車

値段の割に使用出来ます。
気温が低い時はメーカー品よりも雪が固まります。

対象商品 : 44404369
2021-12-28
用途: 冬用ワイパー
運輸・通信業

普通に売ってるワイパーの半分の値段でした!
ホームセンター等の1本分の値段で2本買えるのは魅力的です。

対象商品 : 44404335
2021-07-01
用途: 社用車の社内メンテナンス時
製造業

冬用ワイパーはホームセンターでも結構高いので、この安さはありがたい。また利用させていただきます。

対象商品 : 44404344
2021-06-27
用途: 冬季間のワイパーとして
株式会社スピード 様(サービス業)

冬用ワイパーは1シーズンでボロボロになるため、この価格で購入できるのは大変助かります。

対象商品 : 44404326
2021-06-04
用途: スズキアルト用に購入
建設業・工事業

激安で満足しています。
スノーワイパーに限らず、普通のワイパーもモノタロウなら安く購入が出来ます。
ゴムのみの交換よりブレード付きワイパーが購入出来るので助かっています。

2021-05-17
用途: 交換
生活協同組合共立社 様(サービス業)

他社同品と比べても耐久性は遜色ないようです。ブレード面が多少柔軟感がある様に感じます。とは言え安価な事が一番の満足です。

対象商品 : 44404308
2021-03-13
用途: 軽自動車の交換用として
その他業種

冬季用は、うっかりミスで凍ったガラス面を拭いてしまう事もあり、高価なブレードは必要ないと考え随時モノタロウ製品に切り替えて行こうと考えています。今回も拭き取り時に筋が入ってしまう事から、一か月前に交換し使用していますが何の不具合も無く、快調に拭き取り出来ています。
★四つは、まだ耐久性がわからないので仮評価とさせていただきましたが、次回購入時には満足評価出来るよう期待しています。

対象商品 : 44404308
2021-03-10
用途: 雪道の必需品!!

値段が大変安くてコスパ最高です。
昔から、冬にはスキーや雪山へのドライブが趣味で、ボッシュ製位しか出回ってない時代からスノーワイパーを使っています。このような値段で購入できるのには大変満足しています。ただ、装着している冬の期間すべてが雪が降っている状況ではないので、購入者は数年使い回しを想定していると思われます。ゴムが交換出来て、尚且つ、モノタロウブランドの替えゴムが使えればもっと満足できると思います。
よって、満足度「4」としました。

2021-02-14
用途: 愛車のパーツ交換
サービス業

カーショップ等でワイパーを購入していましたが、値段が高い割にワイパーがビビって動きが悪かったり、長持ちしない感じがしていました。安価なら毎シーズン購入してもいいかな?という気持ちで購入してみましたが、すごくスムーズに動くし、雪はけ・水はけがすごくいいので驚きました。すごく良かったです。

対象商品 : 44404378
2021-12-20
用途: 大型トラックに取り付け

雪の地域に運行予定の為、こちらのワイパーに付け替えていきましたが、ドライバー曰く、良かったとの事でした。

対象商品 : 44404344
2021-11-03
用途: 雪道走行
卸売・小売業

降雪前に試し装着しました。
ビビりは無く。拭き取りも良かったです。

対象商品 : 44404326
2021-01-19
用途: 冬季の運転時
有限会社 辰巳総業 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

冬ワイパーはホームセンター等でも1000円を超えるものしかなく耐久性も地域差があるでしょうが何年も持ちません。
ならば安いので十分と思い購入致しましたが、文句なし!です。
値段が安いだけで視界良好、納得のいく製品です、
あとは耐久性は今のところ分かりませんが値段的に壊れてもまた買う気になれる値段ですので気にしません。

対象商品 : 44404396
2021-02-20
用途: 社内の車輛全てに使用しています。
悠久礼送株式会社 様

当社は新潟県の豪雪地帯に有り、昨年末に関越高速が雪で通行止めになった地域で生活しており、車輌用ワイパーは全て『 冬用と夏用 』に区別して使用しております。
軽自動車から普通車・中型車・大型車、又、事業用貨物車・旅客事業用バス、全長9mの
リンカーンのリムジン車等多種多様の車輛に、メーカーや型式を調べてガラスの特徴に合った物を使用しています。
大変重要な物で重宝しております。

対象商品 : 44404344
2022-05-26
用途: メンテナンス
今商会 様

思っていた以上に良い商品でした、機会があれば再購入をと思っています。

対象商品 : 44404405
2021-01-24
用途: 社用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに優れてお品です。この価格でしたら毎シーズンの交換でも良いと思いますが、2シーズンは十分に使用できます。引き続き、販売をお願いします。

対象商品 : 44404326
2021-03-22
用途: 自家用車に使用
サービス業

以前からモノタロウさんのブレードを使用しており、ふき取り、耐久性とも満足しています