オイルシリンジ エア抜き・注入兼用のレビュー

平均満足度 3.58 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシリンジ エア抜き・注入兼用 モノタロウ
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。 【用途】ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-28
用途:
ブレーキオイル交換
対象商品:
46444765

バイクのブレーキオイル交換に使用。
無駄な機能も無く、シンプルで良い。

2025-05-24
用途:
フルードの抜き取り作業
対象商品:
46444765

下向きで抜き取ると保持できずこぼれ落ちるので圧空用ハンドバルブをつけて使用しています。また、Oリングが膨張してシリンジの動きがかなり渋くなりました。JTC Oリング(2ヶ入り) 品番:JTC5533-4が使用できたので交換して使っています。

6人が参考にしています
2025-05-05
用途:
デフオイル交換
対象商品:
46444765

オイル漏れもなくスムーズに作業して出来ました!次はブレーキオイルのエア抜きに使います

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
石油ファンヒーター本体から残灯油の抜き取り
対象商品:
46444765

一度に吸い取れる量が多いので、作業時間が短縮できました。
シリンジに付属のチューブを差し込む時きっちり差し込まないと、そこから空気が入ってしまいます。

2024-07-17
用途:
デフのオイル交換
対象商品:
46444765

百円均一のスポイトなど、なかなか、良い商品がなかったのですが、こちらの商品は、予想以上に良い商品でした。
レビューに吸い上げの問題が指摘されていましたが、奥にきちんと差し込めば問題なかったです。ぐんぐん吸い込んで、あっという間に作業完了できました。
質問は、中にオイルを保存しても容器内は溶けだしたりしないのでしょうか?

1人が参考にしています
ベイカーズ 様2025-11-01
用途:
バイクのブレーキ エアー抜き

大変満足しています もう一本予備に購入しようかと思っています

株式会社マジックサプリ 様2024-08-07
用途:
オイル抜き
対象商品:
46444765

欲しかった商品でした
満足しています
あと、ストッパーがあれば最後

2023-01-20
用途:
プレジャーボートのメンテナンスに。
対象商品:
46444765

ドレンを除けても、それ以上下に溜まったオイルはこれじゃないとぬけません。大変活躍してくれます。しいて言えば、ホースが2ミリ位細いと狭い穴にも使えるので、たすかります。

2024-11-28
用途:
自動車関連

この商品の評価あまり良くないようですが、使ってみます、

2021-12-06
用途:
車のメンテンス
対象商品:
46444765

ブレーキフルードやATF、エンジンオイルの継ぎ足し(量の調整)用で購入しました
使い易いです
オイルが混じるとよくないので、使用後はきれいに洗浄してか使うとよいでしょう

1人が参考にしています
NPO法人シニアアクティブ 様2022-02-18
用途:
トイレ清掃で使用
対象商品:
46444765

トイレ便器の尿石を落とすために水抜き作業をするために使用しています。
細部の水抜きがしやすいため使い勝手がいい

2025-03-23
用途:
オイルの抜き取り

ブレーキオイル専用の商品ですが、ファンヒータ本体の残灯油の抜き取りに使ってみました。
一度シリンダー内に吸い込んでもホースから灯油が逆流してこぼれてしまい上手く抜き取りができませんでした。
ブレーキオイルで同じように試しましたところ、吸い込んだ後、シリンダーを傾けずに垂直に保持しているとホースからの漏れは少量です。(十数秒に一滴落ちる程度でした。)
その状態からシリンダーを傾けるとホース内のオイルが抜け落ちてしまい、そのあとは漏れ続けました。
試しに水道水でも試しましたが、ブレーキオイルの時と同じでした。
オイルを吸い込んだ後、シリンダーを傾けない姿勢のまま敵化防止のためにホースの口にウェスでもあてがえば、使える商品だと思います。
但し、他メーカーのシリンジを使ったことがないので、この商品だけの症状なのかは分かりません。
灯油がダメだったのは、表面張力の違いかもと思いますが??不明です。

1人が参考にしています
匠和優建 様2023-05-01
用途:
車 ATFを足す時など

とても使いやすく良かったです。
もう1つ購入しようかと思っています。

1人が参考にしています
2021-06-16
用途:
乗用車のデフオイル注入時
対象商品:
46444765

これがあるとデフオイル注入ができます。
200mLなので5回ほどで規定量にできます。

1人が参考にしています
2021-09-07
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
46444765

容量が200mlと小型ですが、それゆえの取り回しのしやすさがあります。
内部が透けて見える点も作業性の良さに繋がっています。

2022-04-02
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
46444765

NISSINのラジポン付けてます。
ラジポンに変えた時にエア抜きにかなり時間がかかりました。
キャリパーのドレーン部分から逆流させるとエア噛みが、なくなり抜きやすくなりました。
注射器を使っているときは圧力でホース抜けて、DOT4を撒き散らしてしまいました。この商品を使ってみて、注射器より圧はかけやすく、取り回しさえ気をつければ使いやすいです。
上下に向けるとオイルが漏れ出てきます。
これはオイルの性質上やむを得ない部分かと思いますが、今後はこの商品を使うことになると思います

2020-09-01
用途:
自家用車のメンテ
対象商品:
46444765

パワステオイル交換してみようと思い購入。
しっかりした作りで大きさも丁度良い。

吉川モーター 様2024-12-13
用途:
ブレーキフルード交換時抜き取り

2回3回使っただけなのに固着気味になりました。シールリング2個外したらフニャフニャと変形していた 使えない シールの材質変更した方が良いと思います。

3人が参考にしています
2024-10-06
用途:
ブレーキフルードの抜き取りなど

先日購入して今月車検がありますので、期待をしながら使用した所、吸えはしますが吸ったそばから中身が流れ出てしまい、エンジンルームがフルードまみれになりました
こんな商品なのですか?
まるで使い物にならないのですが

3人が参考にしています
2023-01-17
用途:
ブレーキフルードの交換
対象商品:
46444765

気密が最悪で吸うには吸うのですが吸ってからの保持が全くできず、吸った分は大量の気泡を含みながらリザーバーに戻っていきます。全く意味がありません。
作業箇所のすぐ横に受けを用意するか、空気ごと一気に吸って素早くチューブに蓋をすれば使えなくはないですが、そんな工夫をしなくてはならないのなら別の道具を探しに行ったほうが有意義な時間になるのではないかと思いました。
製品にばらつきがあるのかもしれませんが、せめて先人の情報を精査してから買えばよかったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。