研磨ディスク コンクリート用のレビュー

平均満足度 4.00 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ
モノタロウ
489 / 税込 538
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。 【用途】ハツリ作業や面取りに。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-11
用途:
コンクリート磨き

コンクリートの磨きに使用してます。よく磨けますが粉塵がもの凄く辺り一面真っ白になります。乾式より湿式のほうが良いかな?耐久性がないので何枚か予備が必要。

2025-10-24
用途:
RC壁研磨
対象商品:
46902084

RC壁の研磨に使いました、少し柔らかいので、削り過ぎなくて仕上がりが良かった。また使うと思う。

1人が参考にしています
2025-10-27
用途:
RC壁の研磨
対象商品:
46902084

マンションのRC壁の研磨に使いました。打ちっぱなし壁。生かしながら、研磨し過ぎず、柔らかさもあって良かった。

株式会社ネクストネットワーク 様2024-12-26
用途:
作業場に使用

新しい作業場に土間打ち後に面取り及び表面研磨に使用
迫力満点にカットされます
充電式グラインダの為、効率よく作業できました

2023-10-21
用途:
塗装下地
対象商品:
46902084

メジャーブランドと遜色ありません。肝心の研磨具合も良好です。耐久性もこれからですが長年他の物も使った感じでは大丈夫そうです

2023-04-03
用途:
コンクリート製用水路の漏水補修
対象商品:
46902075

コンクリート製用水路の漏水を補修するにあたり、U字溝の継ぎ目周辺を研削して綺麗にするために購入しました。
マキタの充電式グラインダーに付けて使用しましたが、研削スピードが速く満足しています。

2023-03-20
用途:
レンガの研磨
対象商品:
46902084

結構、強力に汚れが取れて、研磨もできる。使いやすくて良いと思います

1人が参考にしています
2022-11-12
用途:
モルタル壁の研磨
対象商品:
46902075

ブロック塀にモルタルを着けて、化粧したのですが、仕上がりが気になるので、これで手直ししました。

1人が参考にしています
2021-12-13
用途:
コンクリートブロック削り
対象商品:
46902075

駐車場の穴埋めをコンクリートブロック板(20×20)で行うのに大きさ調整の為使用、とても良く削れた、1辺を数ミリ20枚程削ったが少し耐久性(5枚分程)があれば安心して使えた。

RAUM STUDIO 様2021-02-24
用途:
コンクリート研磨
対象商品:
46902075

2台のグラインダーにこれとメーカー品のものとを装着し交互に使用。ヤスリ部分の見た目には違いがあるが、実際の使い心地はそれほど変わらず。耐久性は若干早く使い終わるような気もするが、その時によって違うのでこれもそんなには変わらない。コスパ良いです。

2021-05-06
用途:
モルタル仕上げ
対象商品:
46902075

モルタル打ちの仕上げ作業で使用しました。丁度よい加減で研磨でき綺麗に仕上げることが出来ました。消耗品ですのでこの価格で大変満足です。

2020-12-25
用途:
コンクリート床の段差
対象商品:
46902084

コンクリートフロアに10ミリほどの段差が出来てしまい 台車で荷物を運ぶ際、衝撃で荷物が落ちそうになるので、この商品で角を滑らかにして対応できました

2020-10-20
用途:
コンクリートブロックで構成した花壇の作製
対象商品:
46902084

モルタル使用カーブ接続部分の形成修正時に使用。
削れ加減も丁度良く、綺麗に仕上げることが出来ました。

1人が参考にしています
2020-11-21
用途:
自宅使い
対象商品:
46902075

30cm×30cm×3cmのコンクリート平版を13枚を3mm丁度削れる程度の耐久性がありました。値段を考えれば丁度良い感じです。

2021-03-12
用途:
作業時
対象商品:
46902075

問題なく使えました。
今後も再度購入しようかと思います

2021-01-04
用途:
耐久性が無いです

コンクリートの角を2m程削ろうと購入しましたが
削り具合は良かったのですが1m程度削った所で寿命を迎えてしまいました。コスパ的に良くなかったです

2021-02-08
用途:
石材研磨
対象商品:
46902075

仕上がりまあまあ良いが、耐久性があればなお良いと思う。

2020-03-10
用途:
床のヒビ割れを、モルタルで補修
対象商品:
46902084

盛り上がった部分を、きれいに削れました。安価でよい。

2020-08-12
用途:
コンクリート製品のバリ取り
対象商品:
46902075

もう少し、削れたほうが、作業スピードが上がって良いと思う

2020-08-06
用途:
加工
対象商品:
46902075

使い方が悪かったのか思った以上に
減るのが早いような

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。