ハイパフォーマンスバッテリーのレビュー

平均満足度 4.83 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
2,598 / 税込 2,858
国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-04
用途:
トライアンフのバッテリー交換

一年前にストリートツインのバッテリーとして購入。
品質に満足しているため、今回はボンネビル用として購入。

2025-10-08
用途:
バイクカブバッテリー交換

商品は、とても良く取り付け時、12,6vありただ、古いバッテリーを処分を行うのに、産業廃棄物のため苦労しました。出来れば、引取先、又引取をしていただると、ありがたいです。

そば処 入船 様2026-03-16
用途:
飲食店の仕事に使うカブ90にて使用してます。
対象商品:
53294283

とても信頼出来る物です。
充電しなくてもそのまま使えてます。

2025-07-14
用途:
バイクの修理
対象商品:
53294283

コスパが良い。デイトナ製品がお好きな方にはバッチリ。

野上建設 様2023-10-14
用途:
今回はセロー250に
対象商品:
53294448

バイク複数台所有の為、純正品からチェンジです。以前からデイトナバッテリーを使ってトリクル充電をし、5年モチました。ので、リピート購入。全車種デイトナバッテリーに。全くといい程問題なく使えます。購入時は12.7vでしたので、即、充電で、MAXに。他のショップさん在庫切れでしたので、此方で購入。欲しい時に直ぐ届く 有難いですね。

2024-07-31
用途:
250ccオートバイに使用
対象商品:
53294396

問題なく使用できています。サイズも規格どうりです。

2023-05-28
用途:
5年振りの交換
対象商品:
53294448

(D)YTZ7S、スーパーカブJA07のため購入しました。キャンペーンとクーポン双方利用のため発送が遅くなるのは承知しておりましたが予定より2日早く届き助かりました。電圧は12.8V以上あり問題ありませんでしたが念の為に充電してから装着しました。梱包資材の空間が大きすぎましたので改善願います。

2人が参考にしています
CUORE 様2023-05-09
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
53294405

昨年デイトナのバッテリーを購入して1年問題なく使えたので、今回ははもう一台用に別の型番で注文しました。
去年、今回買った物も問題なくエンジン始動し使えています。

2023-06-23
用途:
スーパーカブのバッテリー交換
対象商品:
53294283

スーパーカブのバッテリーが充電しても回復しないので信頼できるデイトナのバッテリーに交換しました。何年使用出来るか?

有限会社トモス 様2023-04-03
用途:
バッテリー交換時
対象商品:
53294448

安いのにとてもいいバッテリーです
またバイクのバッテリー交換時はオーダーします

オキツ工務店 様2022-01-19
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
53294439

交換したところセル一発始動!大変調子よく使用しています。価格的にも純正品に比べて三分の一でコスパ抜群!!

2人が参考にしています
2021-03-27
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
53294448

初めてゲルバッテリーにしてみました。
始動もスムーズで大変満足です。