デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)のレビュー

平均満足度 3.75 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/オートオフ機能付き。 デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。 【用途】タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-12
用途:
タイヤ溝の点検
対象商品:
53548094

コスパが良いので購入したが0点調整の時に小数下2桁が微妙にずれる
タイヤゲージとして使う時は下2桁は鬱陶しく感じるので下1桁あれば良いと感じた

2025-11-26
用途:
タイヤ溝測定

とにかくスライドの動きが固い。計測のロッドが樹脂製のせいか「タイヤ溝ゲージ」と品名にあるが、径が太い為タイヤ溝によっては計測出来ない物もあり、説明書通りゼロ点の記憶機能も無いので一度OFFにするといちいちゼロ点を合わせなければならず、使い勝手が悪いので使えませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-06-17
用途:
タイヤの残りみぞ
対象商品:
53548094

誰が測定しても正確に計ることが出来て大変重宝してます。シビアに計ること無いんだけど数字で読めるのがいい

2023-06-05
用途:
ちょっとプラスチッキー
対象商品:
53548094

プラスチッキーでなんとも安い感じです。精度的にはいいのでしょうが、アルミ製がよかったかな。

2023-02-07
用途:
整備時
対象商品:
53548094

デジタル表示なので使いやすいと思います。
電池別売りを失念しており、使用する時になって慌てて買いに行った。
ただ容量の少ない電池同梱で高くなるなら、電池別売りで現状の方が個人的には良いです。
使い方(電源の入れ方)もそういうもんだと思ってやっているので、面倒だとは思いません。

2023-03-21
用途:
自動車整備
対象商品:
53548094

デジタル数字も見やすく軽量でポケットにも入るので使い勝手はよい

多摩総業有限会社 様2022-11-20
用途:
車両タイヤ管理
対象商品:
53548094

とても見やすい、使いやすい、長期間使用しないと電池がなくなる
、逆さまに入れて保管するとよい。

2021-07-15
用途:
タイヤの溝の深さを測るため
対象商品:
53548094

思った以上に正確です、不満は今のところありません。

2023-03-04
用途:
タイヤのメンテナンス
対象商品:
53548094

安値なので、購入しました。電池付いてないので、すぐ使えないです。

2022-05-07
用途:
タイヤ溝測定
対象商品:
53548094

デジタルは初使用で、約半年使用しました。毎日使用していますが、壊れることもなく使用できています。電池は一度も交換していません。
アナログからの使用なので、メモリを読むだけなので、非常に便利と感じました。ただ最近、別メーカーのデプスゲージ(2000円弱)を使用する機会がありまして使用したのですが、モノタロウのデプスゲージは、デプスゲージの先端の計測部分が出ている状態で、電源をONにすると、そこがゼロミリになります。よって、硬いものに先端を押し当てて平らになってからZERO設定もしくはOFFからONしないと使えません。別メーカーは、メモリ機能があるらしく、先端が出ていたとしても、ONにした場所が先端10ミリ出ていたとしても10ミリ表示されます。この機能があるかないかで作業スピードに差が出ます。長くなりましたが、取説に説明がなかったのでここに記載します。次に買うときは、モノタロウデプスゲージは買わないでしょう。毎日使用する方は、別メーカーを購入しましょう。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2022-02-09
用途:
タイヤ交換の準備に
対象商品:
53548094

タイヤ交換を検討しており、また中古タイヤをオークションなどで販売するために買いました。小さいので超扁平タイヤとかでなければ、タイヤハウスに入れたまま測れます。ただまあ、単純なしくみなんでもう数百円安くなるといいかな、と思いました。

2021-04-06
用途:
タイヤ溝測定
対象商品:
53548094

デジタル表示なので、一目で数字を確認できる。
アナログだとメモリを読む時間が掛かります。
老眼になってきたのでストレスなくメモリが読める。
老眼の人にもお薦めします。

2022-04-16
用途:
溝の深さや段差の計測のつもりでした

2回とも不良品でしたので、全く使用出来ておりません。
よって、★0です。
検査無しで出荷しているのでしょう!
最初に届いた商品が電池を入れたらデジタルの数字が目まぐるしく動きっぱなしで、ゼロボタンを押しても0.1後には激しく動き出しー999.○○からプラス何百の数字が止まりません。
返品交換を申し込み届いた商品が、また同じ症状でした。
さすがに返金を申し込み、他の商品を購入するところです。

2人が参考にしています
2021-03-12
用途:
車の整備
対象商品:
53548094

プラスチックはそれなりの質感で、安さが感じられます。
デジタル表示ですが精度は分かりません。
割り切って使用してますので、悪くはないと思います。

協業組合カテックフジ 様2020-10-29
用途:
車の整備
対象商品:
53548094

今まではメモリのついたゲージを使っていたので残溝が見づらかったのですが 数字で表示してくれるのでとても助かります

1人が参考にしています
2021-12-11
用途:
タイヤ溝測定
対象商品:
53548094

使用しているうちにゼロ点がずれてきます。電池を新しいものに換えても同じです。
液晶の透明カバー部分に傷がある為外傷によるずれの可能性もあり今回は返品せず新しいものを追加購入しました。今ひとつ返品基準が不明瞭です。