充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERYのレビュー

平均満足度 4.53 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)
AQUA DREAM(アクアドリーム)
   
「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介 当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。 日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。 始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。 内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。 より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。 過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。 メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。 電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。 活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。 密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。 POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。) POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。 (ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。) (ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。) POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-09
用途:
自家用車の補修
対象商品:
53567003

聞いたことがないブランドだったが評価の高い韓国製で日本の専業メーカーが間に入っているようなのでコスパにつられて購入してみた。特に問題なく使えるのは当然だが、意外と専門家からの評価も高いようだった。最近あまりないが、「モノタロウ」のネットワークを生かして廃バッテリ引取りが実現出来れば助かる。

1人が参考にしています
2022-12-16
用途:
ディーゼル車のバッテリー交換用として
対象商品:
53567073

21年目の商用車(3200㏄ディーゼル車)のセルが弱くなったので搭載可能な最大容量の130D31Lを購入。車体側端子の錆びを落としてしっかり磨いたことも功を奏してセルも見違えるような元気さを取り戻した。価格面で良い買い物だったと感じる。耐久性にも期待したい。

1人が参考にしています
カマダ商店 様2022-11-21
用途:
油圧ショベルのバッテリー交換
対象商品:
53567019

初めてバッテリーの取り外しが心配だったけども説明証に書いて有る
とうりにすれば簡単に出来たです。

2022-10-18
用途:
バッテリー交換
対象商品:
53567046

安くて良い買い物ができたと思う
100d23rは商品数が少ないので、探しました

2021-11-22
用途:
自動車のバッテリー交換
対象商品:
53566994

古い車のバッテリー(44B-20L)が元気が無くなってきたので、容量の大きいバッテリー(55B-19L)に交換しました。朝のエンジンスタートも良く、ヘッドライトも明るくなりました。

1人が参考にしています
2022-02-04
用途:
自家用車に使用
対象商品:
53567019

前回の交換から5年使用しており、セル回りも弱くなってきたので交換。
安すぎるので逆に迷いましたが、普通に良い商品だと思います。
メーカー直送品ですが、届くのも早くて助かりました。

2021-11-20
用途:
車のバッテリー
対象商品:
53566994

車のバッテリーが古くなり、元気が無くなってきたので交換しました。古いバッテリーは44B-20Lでしたが今回は55B-19Lの容量の大きいバッテリーに交換しました。結果は朝のエンジン始動が良くなり、ヘッドライトが以前より明るくなったようで大満足です。あとは何年持つか耐久性ですね。

ダンカン園芸 様2021-11-07
用途:
故障バッテリーの交換
対象商品:
53567037

故障バッテリーの交換で、交換後すぐにエンジンを始動しましたが一発でかかりました。
コスパは良いので、あとは耐久性を期待しています。

2021-11-03
用途:
普通車に使用
対象商品:
53567046

充電制御車対応品としては格安で、耐久性はまだ不明ですが、3年程度もてば十分かと。

2021-07-02
用途:
バッテリー上がりの車に
対象商品:
53567046

現在80使用していましたが
サイズアップしたのにこのお値段で
とても助かりました。
取り付けたばかりなのでどれぐらい持つか
分かりませんがリピートする予定です。
発送も早く助かりました。

高田鉄工所 様2021-05-07
用途:
2Tトラック
対象商品:
53567089

前回アトラス製のを使ってましたが寿命が短かったです。
こちらはメンテフレーとの事ですし特に価格が他の容量95より価格が安く購入しました。出来栄えが黒で高級感があり満足しています。寿命は分かりませんが、当方の車は容量95が純正なので 130にした分は負荷が少なく寿命は期待してます。

2人が参考にしています
2021-02-07
用途:
定期交換として
対象商品:
53566994

しばらく乗らないと上がるようになってきたバッテリー、標準品に変えようと思ったが、モノタロウで探すと市販価格でグレードアップ品が購入できるので購入、さすがセルモーターが強力になってかかりが良くなり電装品に負荷がかかる冬にも安心出来るようになった。

コスモソリューション 様2020-12-31
用途:
消耗品の交換
対象商品:
53567089

メンテナンスフリーのバッテリーで、容量と価格的にも満足です。耐久性はわかりませんが、一般的なバッテリーとあまり変わらないのでは、と期待しています。

コクヨ株式会社 様2020-11-01
用途:
車用
対象商品:
53567037

充電制御タイプでこのコストパフォーマンスは他で無いですね。

田上農園 様2022-04-06
用途:
乗用車に使用
対象商品:
53567089

製品自体は,キレイな仕上がりで良いと思います.耐久性はこれからですがこの製品を購入後,価格が安くなったので大変不満です.

有限会社清水製作所 様2020-06-29
用途:
トヨタ エスティマ
対象商品:
53567037

ついていたものよりワンランク上を買いました。満足です。

2022-02-21
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
53567019

耐久性は分かりませんが、品質の割に安かったので1年間でB19~D26まで数十個購入してます。今見てたら2022年から大幅値上げされたんですね。倍近く値上げで他メーカーと同額ですのでメリットは無いので次回買うことは無いと思います。