撥水コートワイパー替ゴムのレビュー

平均満足度 4.66 (67件のレビュー)
商品レビューを投稿する
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)
NWB(日本ワイパブレード)
589 / 税込 648
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。 【用途】【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。
67件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-29
用途:
メンテナンスに
対象商品:
54946414

MonotaROさんで売っているNWBのブレード一式でもお安いですがワイパーゴム交換のみでも問題なくさらにコストをおさえる事が出来ました。

1人が参考にしています
2021-06-06
用途:
メンテナンス
対象商品:
75325345

デザインワイパー 350mm Uクリップ D35用ですNWBサイトで適用品がこちらでしたので購入してみました田舎では店舗に置いていないので安く買えてこれから梅雨に入り視界がクリアーになって安全性の向上に満足しています。

2021-06-20
用途:
車メンテナンス
対象商品:
75083346

ビビリ・拭き取りムラが無く,信頼・安心のブランドです。

Garage Choice 様2021-01-04
用途:
refill用
対象商品:
75083276

以前モノタロウ製の物を使用していましたが、とにかく不良品(ゴムに気泡や異物の混入)が多かったのと、ゴムが硬すぎて車種に依ってビビりも出やすかったのですが、コチラは純正品を作っているメーカーだけにそう言った事もなく非常に良い製品です

2021-04-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
54946369

純正ブレードに装備できました
問題なしです。
有り難うごさいました。

オート・クリニック・マサ 様2021-01-06
用途:
車に使用
対象商品:
75083321

水はけも良いし動きもなめらかで取り換えてよかった。視界がよくなった。

2021-03-03
用途:
車両装着用
対象商品:
75325397

撥水効果抜群。価格もリーズナブルでおすすめな品物。

2020-10-21
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
75325433

トヨタヴィッツのワイパーゴムの交換です。思ったより簡単にできました。ビビりがなくなって快適です。

2021-07-08
用途:
自動車のワイパー交換
対象商品:
54946475

普通に使える商品です
NWBの製品で全く問題有りません

2020-05-03
用途:
ワイパーゴム交換
対象商品:
75083312

撥水効果のあるワイパーゴムが気に入って使ってます。同様の製品でソフトOO製の物も使った事がありますが、こちらのNWBの方が効果の持続性が長かったので、リピートしました。個体差かもしれませんが。

有限会社アイマン 様2023-09-26
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
75325354

カローラフィールダー2017年式に使用しました。piaaに比べて撥水性はあまり良くありません。

2019-11-30
用途:
ワイパーゴム
対象商品:
75083382

安いです、同メーカブレードを購入済みなので、間違いなく取り付け出来るし更に安くなる。
片側だけ交換したが、弾きの違いがわかった。

2019-07-29
用途:
ダイハツ ハイゼットバンに
対象商品:
75083294

こちらの商品はゴムにステンレスの板が装着されていますので、純正品から外してゴムにセットして…という手間は省けます。
ゴミが増えるのでエコではありませんが…

2019-01-19
用途:
車検前の交換
対象商品:
75083337

価格は安価、性能は文句無し、交換作業も簡単です。次回の車検時にも購入したいと思います。

2022-08-26
用途:
自動車消耗品
対象商品:
75325372

撥水コート剤を塗布したフロントウインドウに使用しても、ビビりなく拭き取れます。

2020-03-31
用途:
ワイパーゴム交換
対象商品:
75083373

純正品の置き換えに使用しました。問題なく使用できており、良い商品だと思います。

青木自動車 様2018-10-02
用途:
自動車整備時に
対象商品:
75083373

自家用車に使用しました。
使い始めて1年経ちますがまだ撥水効果が続いています。
面倒なコーティングをしなくても、しっかり撥水してます。
いい値段しますが、耐久性を考えたら高く無いと感じる商品です。

2018-09-01
用途:
マイカーの補修用
対象商品:
75083321

良好です。
以前は「ガラコ」製を使っていましたがNWBは純正製造メーカーだし、比べると少し安い。
耐久性は(1年を前提とすれば)どちらも変わらない。不安定なビビリもないし滑らかに拭き取ってくれます。

2018-03-08
用途:
交換用
対象商品:
75083355

200系ハイエースのフロントワイパーの交換用に購入しました。何度か色んなメーカーのを使った事があるのですが、200系ハイエースはビビリ音が発生しやすい傾向にありました。しかし、この商品は大丈夫です。満足しています。

2018-10-25
用途:
車両整備
対象商品:
75083346

NWB製のはやはり物が良い。安いのも使用したがやはりこれしかダメだった。