カークール エアコンコンディショナー(HFC134a)のレビュー

平均満足度 4.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カークール エアコンコンディショナー(HFC134a) ヤシマ化学
ガスの補充とエアコンオイルの性能回復を同時に行うことができます。 添加剤配合の補充用ガスとしてご利用いただけます。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-23
用途:
カーエアコンのメンテナンス
対象商品:
62376406

効きの弱くなったエクストレイルに入れてみました。
エアコンガスを補充しようと思いましたが、
200gのガスは、入れすぎになりそうでこの商品にしました。
普通に効くようになりました。
オイルも追加でき、防錆、漏れ予防効果もあるようなので、1年後に再度使用したいと思います。

2024-08-25
用途:
自動車のエアコン整備
対象商品:
62376406

車齢25年のワゴンRに施工しました。その結果、パンチが効いた涼しさになりました。こちらはガス80g、オイル20mlとガスもオイルも多めなのが決め手だと思います。

ハヤシオート販売 様2024-08-15
用途:
エアコンガス漏れ予防
対象商品:
62376406

この手のケミカルは、効果が有れば儲けもん・・・って感じで使用してます。

2024-07-31
用途:
ちょっとした補充に
対象商品:
62376406

リピートです 簡易的に補充するのに便利です 強化剤配合で使いやすいです

2024-12-26
用途:
クーラーに
対象商品:
62376406

注文してすぐ届きました。大変感謝しております。普通に使えました。ありがとうございます。

2023-07-17
用途:
車のメンテ
対象商品:
62376406

エアコンの利きがイマイチで、何を選ぶか悩みました。オイルも気になったのでガスオンリーはやめて、他の製品に比べガス量が多くオイルも入っているこちらを入れました。
14年経過の1800ccの車です。
結果、低圧側0.1Mpaから0.19Mpa(1500rpm時)に上昇しよく冷えるようになりました。

エスティーロ 様2023-09-06
用途:
エアコンの年次メンテナンス
対象商品:
62376406

100グラム入っているのはこの製品のみ。中古車を購入した際には
重宝します。通常製品は30グラムなので年一のメンテにはこっちだと。

1人が参考にしています
藤内電気 様2023-08-07
用途:
カーエアコンのメンテナンス
対象商品:
62376406

50系サクシード、19万キロ走行車に使用。ガスの補充も兼ねてオイルも入れておきたかったのでこちらを入れてみました。エアコンもよく冷えてる様子。調子良いです。

2022-07-08
用途:
エアコンコンプレッサー交換時
対象商品:
62376406

PAGオイルが20ml入ってるしガスが80gですので、ガス量440gに丁度良い量でした。

1人が参考にしています