ウルトラ G1 STANDARD 5W30のレビュー
- 用途:
- 定期的なオイル交換
- 対象商品:
- 63869366
以前のG1オイルより柔らかいようですが、使用した感じ特に変化は感じませんでした。性能的にG2にしようかと思いましたが私にはこちらG1で十分のようです。
- 用途:
- スーパーカブのオイル交換
- 対象商品:
- 63869366
およそ1500km毎に交換しています。G1オイルと G2オイルを半々に混ぜて使っています。コストパフォーマンスに優れ良質のオイルを使うことができます。
- 用途:
- カブ(c50,aa01,ha02)のオイル交換
- 対象商品:
- 63869366
キャブ車時代のカブに使用しました。
部分合成油に、低粘度(10w30→5w30)となった新g1オイル。
低粘度化によって、シフトショックが少なくなり全体に滑らかなで良い印象です。
一次側遠心クラッチを採用している、鉄カブ系には良い改良がされたと思います。
性能、信頼性、価格、入手性を考えこのオイルが最適だと思います。
- 用途:
- JA44に定期使用
- 対象商品:
- 63869366
商品は皆さんご存知の通り安心の純正です
とにかく安く買えて良かったです
梱包も問題無く凹みも皆無でした
これからもよろしくお願いします
- 用途:
- 原付の交換用
- 対象商品:
- 63869366
何度もリピートして原付のオイル交換につかっています。私は純正品を使う派なので、値段も安く、自宅まで配送してくれるのでとても助かっています。
- 用途:
- 定期メンテナンス時
- 対象商品:
- 63869366
入れ始めは少し柔らかい印象でした
真夏に使用するならあまり長距離は使わずに、まめに交換した方が良いかと思いました
街乗りでしたら何の不安もなく使用可能な製品です
- 用途:
- カブに使用
- 対象商品:
- 63869366
純正なので安心。
モノタロウカテゴリ特価カレンダーに、
バイク用品の特価の日が無くなったのは もの凄く残念!
- 用途:
- HONDA 二輪車エンジン潤滑用
- 対象商品:
- 63869366
愛車のHONDA CB400SBに、これまではウルトラG2オイルを使っていました。
G1も部分合成油へとグレードアップになったので、試しに使ってみたら私の使い方ならG1で問題なし、これからの夏場でどうなるか注目していきたい。走行2000キロ毎の交換なので大丈夫だとは思います。
- 用途:
- ホンダ車のオイル交換
- 対象商品:
- 63869366
純正オイルを初めて使ったが、100%合成の社外オイルより相性が良いと感じた。
これからも純正オイルを使用します。