バイク用12Vバッテリー ゲルタイプのレビュー
- 用途:
- ハーレーshovel
- 対象商品:
- 75897624
ポイント点火のオートバイですが、エンジン稼働時の電圧は平均14.5v。
バッテリーゲルタイプで安価な商品で
購入出来る価格なので、他の商品検索する前にモノタロウが基準値と考慮して購入に至りました。
…オルタネーター車両ですが、現在施工から2年経ってますが液バッテリーよりも安定して使用出来ています。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 84697544
クルマも含めて、はじめてゲルバッテリーを使うけれど兎に角、コスパが最高
この
正直、この価格である程度品質が良いゲルバッテリーって無いかと思う
まだ使って間もないので耐久性とかまではわからないが、セルの回りはバツグンで自然放電も少なければ次回も購入したい
そして、これは提案なんだけれど折角ゲルバッテリーなのだからケースをスケルトンケースとかも選べる様にすると商品選択の幅が広がって楽しい
- 用途:
- バイクの補修に
冬の間、バイクにあまり乗る機会もなくバッテリーが非力となりセルが作動しなくなってしまいました。キック起動もしんどいし不安定で、都度都度充電するのも面倒なので春が来る前に交換してしまおうと今回この製品を選びました。高価なモノもありますが、結局はあまり頻繁に乗らない自分にはコスト的にも満足しています。
- 用途:
- スーパーカブ110用
- 対象商品:
- 75897624
ゲル仕様に惹かれて初めて購入してみました。
取付もスムーズに出来一発始動できるようになり快適です。
モノタロウブランドで安く買えるのが魅力的でした。
どのくらい持つかは不明ですけど満足しています。
- 用途:
- カブ90の交換用で使用
- 対象商品:
- 75897624
以前ホンダタクト用に購入して良かったので、今回カブ90用として購入。取り付け後エンジンが一回でかかりコスパが良く純正品と変わりなく使用できている。
- 用途:
- バイクのバッテリー寿命で交換
スターターでのみ始動のビックスクーター等では始動バッテリーぐらいは高級品にと思いたくもなりますが、このゲル状バッテリーかなり良いのです。3年がいいところのバイク用バッテリーにあってそれ以上に長持ちするようです。液漏れも無い。これなかなかの良品です。
- 用途:
- ジャイロキャノピー2STに取付
- 対象商品:
- 84697544
古いジャイロキャノピー2STに取付。ゲルタイプのバッテリーは初めてなのでどれくらい持つかわかりませんが順調にセルも回ったので大丈夫でしょう。
- 用途:
- AF67のリプレイス
極普通に使えています。冬を越していないので何ともいえませんが国産品で7年もった物との比較ですね。だいぶ先ですが。
- 用途:
- スクーター用
スズキのスカイウェーブ用として購入しました。端子の直方体(長方形)の長短辺の向きが以前のものと異なっていて、コードを繋ぐのに、ちょっと手こずりました。付け替えてからは、快調です。
古いバッテリーは、行きつけのホンダのディーラーで、無料で処分してもらえることになりました。
- 用途:
- アクシス90に
ゲルバッテリーがこの値段で買えれば満足です
取付け後も問題なく使用していますがあとは耐久性がどのくらいなのか今後も検証
していきたいと思います。
- 用途:
- AF67 TODAYに使用
ゲル(ジェル)バッテリーがこの価格で購入できるのは、大変うれしいです。モノタロウブランドなので、他の通販サイトで売っているものより信頼できます。
- 用途:
- リトルカブのバッテリーに
- 対象商品:
- 75897624
初めてモノタロウオリジナルジェルバッテリーを買いましたが、普通に使えます。どのくらい持つのかが楽しみです。三年持ってくれればと思います。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 75897624
まだ3か月しか使用していないが今のところ問題ない。キックで始動できるバイクなのでダメになっても何とかなるかなと思い購入した。値段が安いので1年もてば十分満足です。
- 用途:
- スーパーカブ90に
古いスーパーカブ90のバッテリー交換で使用しました。電極の部分が少し形状が違ってましたが、取り付けにはそう問題ないと思います。取り付けたばかりですが多分大丈夫だろうと思います。
- 用途:
- 原付のメンテナンス
- 対象商品:
- 84697535
当方所有の原付のセルが弱って来たので交換、新品ですので当然ですがセルの勢いが良くなりました
耐久性はまだわかりませんが良ければ手持ちの他バイクにも使用してみようかと思います
- 用途:
- ミニバイクに使用
- 対象商品:
- 75897624
23年購入。1年未満で寿命が尽きた。
ウインカーやブレーキ使用中の走行電圧は11V台。点滅も弱々しく不安定。
(フル充電しても最大12V程度)
自宅駐輪中は導通をオフにし、1ヶ月に1度定期充電したにも関わらず(専用充電器使用)
緊急的にそれ以前に使用したバッテリーに交換(4年半使用し1年半放置)
フル充電 最大12.6V(けして高くはないが)充分機能し、その後8か月使用できた。
モノタロウPBバッテリーがハズレ個体だった可能性はありますが2度と購入する気にはなれません。
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
モノタロウブランドのため、心配しましたが何の問題もなく元気にセルモーターが回りました。こんごの購入に際し考慮します。
- 用途:
- 原付用
毎日通勤5kmで使う古い原付に取り付けた。
通常の電気装備に加え、フォグLEDとウィンカーブザーを取り付けているが、満四年問題なく使えた。
- 用途:
- 野外で100V利用
野外作業時最近は熱く、業務用扇風機などを持ち込みクールダウンを狙う