バイク用12Vバッテリー ゲルタイプのレビュー

平均満足度 4.66 (163件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。 【用途】2輪車用
163件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-12
用途:
バイクの運行
対象商品:
75897624

普通に買うとマン単位、でもモノタロウで買うとその十分の一。メーカーものでもハズレはあるし、この金額で二年ももてば最高。ありがたく使わせていただきます。

2025-06-19
用途:
バッテリーレスにしたので結局使わず

原付二種2スト・スクーター用に購入
現在登録外して保管中のスクーターでしたので、結局バッテリーレス仕様にして今回のジェルバッテリーは使わず終いになりました
時々、充電器(ジェルバッテリー対応)で補充電して保管していましたけど、2年と少し経過して充電を受け付けなくなりました
10.5V程度で充電しても、これ以上は電圧が上がりません
バッテリーの終わり、寿命の迎え方としては、突然それが来る可能性があるタイプでは?と思われます
バッテリー点火、始動セルのみの車両では、特に注意したい部分ですね
出先で寿命を迎え、バイク店やGS等で充電してもダメのパターンにハマります
>出先でのバッテリー交換を強いられます
こちらのバッテリーの場合、車載状態でも、たぶんですが最大寿命としては2年前後ではないかと想像します

3人が参考にしています
2023-07-12
用途:
ソラー電柵用電源として
対象商品:
75897624

1個では容量が少ないので2個並列で使用。問題無く使用出来ます。
追加購入を検討中!

2023-07-08
用途:
高価なバッテリー
対象商品:
75897624

モノタロウのブランドバッテリーなので安いのだが、それにしても安い。
モノも問題なく使えるバッテリーなので、物価の上がった今、非常にありがたい。

SSSG 様2023-06-01
用途:
原付バイクに使用
対象商品:
75897624

購入して、すぐに使用出来ると言う事でしたが、一応充電しましたが、充電時間が2/3時間ほどで満充電となりましたので、購入してバイクに取り付けして、直ぐに使用出来ると思います、価格が良いので嬉しいです。

2023-09-20
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
75897624

購入時から満充電となっており、そのまま搭載できました。
セルモーターも力強く回っています。
耐久性については未評価。

オートサービス友 様2023-06-01
用途:
125㏄のオフロードバイクに使用
対象商品:
75897624

同じ型式でも、メーカーで金額に違いがあったのですが、これまでにモノタロウの
工具など利用して満足できていたので、今回バッテリーを購入しました。愛車が毎日
快調に走ってますので、今回も満足しています。

2023-07-26
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
75897624

充電状態はまったく問題なく,エンジンは始動した.
ターミナルの接続をM5ボルトで行うが,その方法は少し工夫が必要であった.
接続方法の説明書があれば,よいと思われる.

2023-05-24
用途:
原付のスクーターに使用
対象商品:
75897624

メチャクチャ安かったけど問題なく使えています。
バイクショップの高価なバッテリーでも3年くらいでダメになることを思うと、このバッテリーを毎年交換してもおつりが来ます。

2023-07-17
用途:
AZ高始動カルシウムの代替
対象商品:
75897624

2年半で劣化したため代替品で購入、息子も愛車で使用しているので、小生も購入。

2024-03-22
用途:
125ccバイクのメンテ
対象商品:
75897624

何も問題がありません。サイズも全く問題がありません。良いと思います。。

有限会社 柴藤自動車 様2023-09-02
用途:
原付のバッテリー
対象商品:
75897624

問題なく使用できています。
この夏の暑さも耐えられましたので特に問題はないかと思います。

2023-04-29
用途:
原付バイクに
対象商品:
75897624

到着時にしっかりと充電されていました。
あとは、耐久性がどれだけあるか経過観察です。
安値でコスパに優れていると思います。

2024-03-14
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
75897624

まだ使っていませんが、迅速な発送で感謝しています。

2023-04-01
用途:
日頃、使用のバイクのメンテナンス時
対象商品:
75897624

モノタロウオリジナル商品ですが、純正品と比較しても遜色なく使用出来て何よりコスパに
優れています(更に定価の10%OFFの時に購入)した為、かなりお得に購入出来ました。
何回か利用させて頂いてますが相変わらず納品対応も迅速で気持ちの良い買い物が出来ました。
また、機会がありましたらよろしくお願いします。

2023-02-01
用途:
ホンダカブC70に載せました
対象商品:
75897624

昨年、台湾UASAバッテーを購入し取り付けましたが、電圧が不安定で充電しても12Vがでないため、モノタロウサイトでさらに安価なものを見つけました。到着後、念のため充電しバイクに取り付けましたが今のところ何の問題もありません。今後は、このバッテリーを購入したいと思います。

1人が参考にしています
2024-03-04
用途:
バイク用
対象商品:
75897624

普通に使用できています、値段も品質もとても良いと思います。次回も購入したいと思います

2023-06-13
用途:
原付スクーターに
対象商品:
75897624

数年前のバッテリーが暫く放置していて完全に上がってしまい、急遽購入。
モノタロウさんのバッテリーは年々性能が良くなっている気がしますね。

2023-03-21
用途:
スクーターに使用
対象商品:
75897624

家にあるスズキのレッツ4パレットのバッテリー交換に使用しました。普段からあまり乗られていない為、最安値のこの商品を選びました。今のところ普通に使えています。
この価格なら毎年交換してもいいかなと思ってます。

瀬田石材店 様2023-03-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
75897624

中国製バッテリーが寿命で充電が出来なくなったので、モノタロウブランドさんを選んでみました。セル一発で始動出来るようになりました。耐久性についてはまだ判りませんが、こまめに充電をして使ってみます。安価で素早い配送に感謝しております。