ブレーキディスクローター軽自動車用のレビュー
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
2025-12-22
- 用途:
- 劣化したため純正からの交換
物は良かったのですが、勘違いで2枚入りかと思いましたが1枚でした。
1人が参考にしています
2025-08-18
- 用途:
- 補修部品
MH21SRRに使用 純正パッドと組み合わせで 音も出ず塗装してあるため
錆が出ない
2025-08-11
- 用途:
- ジムニーの車検整備
防錆処理のためか、ハブ内径が0.4mm程小さく、ハブ面に当たりきりません。
ハブ側の錆を処理してもダメで、ローターの内径をリューターで拡げました。
拡げる前はローターの振れが1mm以上出てしまい、ハブ側に原因があるのかと思い、かなり焦りました。
加工後は全く問題ありません。
2025-04-18
- 用途:
- 車両のメンテナンス
純正相当部品が安価に買えて自宅まで届けてくれるのでありがたいです。
九州広告M企画 様2025-07-17
- 用途:
- フロントブレーキ修理
純正では、ないのですが不安がありながら、取り付けて全く問題ないです。
コスト的にも非常に満足しています。取引の状態も安心できました。
2024-03-30
- 用途:
- Honda Zのブレーキローター交換
- 対象商品:
- 03952858
Honda Zのブレーキロータに使用。ディスク面以外の部分が防錆処理されているため、錆びづらく、見た目も大変良いと思います。
平嶺商会 様2023-06-24
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 03952770
値段も安くすぐに届いたので、業者さんにお願いして持ち込み交換してもらいました。最高のブレーキ感覚になりました。
赤帽たけのこ急便 様2024-05-05
- 用途:
- トラックの定期交換
- 対象商品:
- 03953050
何度も何度もローター交換はしていますが、今回初めて制研さんの物を使いました。とにかくダスト(鉄粉)がひどいです。5000km程度でホイルの元の色が分からなく成る程です。機能面では何の問題もありません。(因みにパットは、ずっと同じ製品を使っています)
2人が参考にしています
丸田工務店 様2023-11-02
- 用途:
- ハイゼットカーゴs331v
- 対象商品:
- 03952700
まだ 取り付け作業前ですが、価格的に満足しております。見た感じでも 違和感などは、ありません。
1人が参考にしています