ノンシールチェーン 428SHDR ゴールドのレビュー

平均満足度 4.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド EKチェーン
EKチェーン
3,500 / 税込 3,850
EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SHDR (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、モトクロスレース及びストリートカスタム向けにピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「レース用 強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~200ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40473921

バイク用品店回るより品揃え多く キャンペーンなど利用して定期的に買っています。自宅に届けてくれるので便利です。

2022-08-31
用途:
tl125s イーハトーブ 修理
対象商品:
35110817

tl125s イーハトーブ チェーン交換で使用。取り付け後問題なく使用できています。使用の際は余分なオイルを拭き取ってから走行してください。ギトギトのまま取り付けて走ってみたのでリアタイヤがオイルまみれになりました。ゴールドチェーンはやっぱりかっこいいです。

2022-10-08
用途:
バイク
対象商品:
40473921

ネットで時間ある時 ゆっくり選べます。色々なものと併せてて 割引の効く時に買っています。

2022-06-12
用途:
ct125に使用
対象商品:
40473876

シールチェーンよりも軽い動きで、純正よりもグレードアップされていてよかったです。
伸びなどはこれから見ていきます。

早川歯科医院 様2021-08-11
用途:
バイクのチェーン交換に使用
対象商品:
35110817

フリクションも少なく外観もゴールドの輝きで大変満足です。耐久性についてはこれから追っていきたいと思います。

2020-05-10
用途:
XTZ125に使用
対象商品:
40473921

錆びにくく、純正チェーンの倍近くもつと思います。
コスト的にも良いと思います。

2019-05-29
用途:
バイク 純正チェーンがすぐ錆るので交換
対象商品:
40473964

やっぱり見た目も耐錆性も全然違います。
風が強くカバーを掛けると転倒しそうなので出来なくて、すぐ錆るチェーンが嫌だったので、大変満足です。
今年の梅雨や台風の後など、しばらく様子をみようと思います。

1人が参考にしています
2018-01-04
用途:
バイク整備
対象商品:
40473937

ミニモトにつかいました。
延びにくいらしいので期待してます。

2016-10-06
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
40473937

セロー225に使用、スプロケ変更しているために純正の120コマじゃ短かいのでこちらの124コマにしました。まだ走行していませんが付けた感じは良いです。

1人が参考にしています
2015-12-21
用途:
バイクチェーン
対象商品:
40473894

納期が少しかかりましたが、希望したコマ数に切ってもらえるのが助かります
ゴールドのチェーンもさりげなくお洒落・・・のポイント
ノンシールチェーンなので後は耐久力がどれほどあるのかがこれからのポイントです。

2015-10-06
用途:
バイク
対象商品:
35110826

良い

ケイズライン 様2013-12-16
用途:
オートバイでサーキット走行
対象商品:
40473964

ノーマルと比較するとフリクションが減ったのを体感できた。大変満足、お勧めです。

2012-06-06
用途:
タイバイクと130Lでランッアで使用
対象商品:
35110817

メンテしていればノンシールの良さが良い。値段も安くシールチェーンより
使い勝手が良い。

2011-07-18
用途:
モトクロスに使用
対象商品:
35110826

普段も安いけど、10%OFFの時に購入すると、かなり安い!品質はEKチェーンなので耐久性抜群で問題なし。

2011-10-06
用途:
バイクのチェーン交換
対象商品:
35110826

428SHDR(GPGP)130SPJに関しては、1割引の期間に購入すれば、こちらで購入するのが他所で購入するよりも安価に購入できるようです。
モノはEKチェーンなのでまず問題になるような事はありません。

2011-07-26
用途:
ダートやサーキット走行用に購入
対象商品:
35110835

名称にQXリングと謳ってありますがSHDRはノンシールチェーンなのでOリングはついていません
また説明にある軽量化の為のリンクの孔も開いていません
これは発売元の江沼のHPの説明がおかしい為だと思われます
以上を踏まえても値段の安さ等お得なので良い買い物だと思います

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品名及び商品情報を修正させて頂きました。
ご連絡、誠にありがとうございました。