エンジンオイル サイレントプラスのレビュー

平均満足度 5.00 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル サイレントプラス モリドライブ
モリドライブ
2,698 / 税込 2,968
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い! 【用途】4サイクルガソリン車専用(4輪車専用)
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-05
用途:
ダイハツムーヴのエンジンオイル交換
対象商品:
15541507

ムーヴのエンジンオイル交換にモリドライブオイルを使用しました、エンジンが静かになりましたので、続けて使用したいと思ってます

1人が参考にしています
2025-08-12
用途:
ワゴンR MH23Sの交換用で購入

ワゴンR MH23Sの交換用で購入しました。確かに静かになったような気がしてます。燃費についても期待しています。

2025-01-21
用途:
スバル ステラ用エンジンオイル
対象商品:
15541507

スバルステラ用エンジンオイルとして使用しています、エンジン音がとても静かに滑らかになったのが体感できました。

2024-10-14
用途:
安いのに高性能

ダイハツトールのターボ付きに使用
他メーカーの全化学合成も使いましたが
モリドライブのオイルが一番相性が良いみたいです
静音性、燃費なども良いと思います。

2024-09-13
用途:
N-BOXのオイル交換

品質の良い日時をオイルを量販店より安く購入できました。性能の良し悪しはまだわかりませんが、少しでも燃費の向上を期待しています。

株式会社サミットコンサルティング 様2023-10-01
用途:
150プラド(ガソリン)のエンジンオイル交換
対象商品:
15541507

0W-20という最近の低燃費エンジンに適合したオイルで近所のホームセンターには在庫してなかったので重宝しました。
3L缶という中途半端な感じがしますが、150プラド(ガソリン車)のオイル交換で、エレメントも同時交換すると、5.9L必要となり3L缶×2=6Lで丁度いい感じになります。
エンジンオイルとしての性能、使用感はよく分かりません。よく分からない=問題ないという感じです。

2023-12-17
用途:
オイル交換時
対象商品:
15541507

最新の規格に対応しているため、同社のAct PlusやRescueではなくこちらを選びました。多走行の軽自動車で3Lで十分、製品も改良がされているようで信頼感があります。

2023-12-09
用途:
ダイハツタントのエンジンオイル交換
対象商品:
15541507

0W-20という最近の低燃費エンジンに適合したオイルで、近所のホームセンターには在庫してなかったので購入しました。

2023-10-21
用途:
ダイハツ キャストに使用

リピート購入です
モリグリーンセレクションも安くて使ったことがありますが
サイレント+の方がエンジン音が静かになりました。