撥水ワイパー替えゴムのレビュー

平均満足度 4.65 (253件のレビュー)
商品レビューを投稿する
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ
モノタロウ
359 / 税込 395
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 【用途】トーナメントワイパーの替えゴムとして
253件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-05
用途:
ワイパーゴム交換
対象商品:
23983148

某有名なメーカーの物と変わりなく使用出来ます。
パッケージもちゃんと箱に入ってるので、変形する確率も下がります。
取り付けもカチッと決まりました。
あとは耐久性ですかね。
またリピートして使おうと思います。

4人が参考にしています
2026-01-16
用途:
自動車のワイパー取り換え

ふき取り性能は問題なく、ビビりもありません。2022年2月に交換したこのワイパーが現在もへたりなどの症状を見せておらず、寿命が長いように感じます。
良い商品だと思います。
なお、タフトのリアワイパーに適合する275cmもラインナップしてくれるとありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-14
用途:
車のメンテナンス作業

先日、雨が降る日にワイパーを使ったらビビり音が出たので交換する事にしました。以前もモノタロウで購入しているので、再度の注文ですが問題なく交換出来ますしリーズナブルな価格で購入出来たので満足しています。

1人が参考にしています
弥右衛門 様2026-02-11
用途:
自家用車のメンテナンス

初めて使用した。ふき取り良好。後は耐久性を確認する。コスパ評価は1年ぐらい使えれば十分。 交換動機・・ワックスがけ後に黒い筋があったり、ふき取りむらがあったりしたため

2026-01-07
用途:
自動車用の交換用ワイパーゴムとして

フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。

2026-01-07
用途:
自動車用の交換用ワイパーゴムとして
対象商品:
23983175

フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。

2026-02-19
用途:
mr41sハスラーのリアワイパーへ
対象商品:
23983130

純正サイズが275mmなのでカットして合わせました。
ハサミと定規だけしか使わず簡単にサイズ合わせができ、装着後も問題なく使用できています。

2026-02-06
用途:
ワイパーゴム交換
対象商品:
23983175

ワイパーゴム交換交換しました
撥水加工されたサイズも規定どうりです
某ワイパーゴムと遜色なくリーズナブルでとても良い商品でした

2026-02-06
用途:
自動車用ワイパーゴム交換

車検ごとに毎回交換しています。
交換直前でも性能は保ってくれています。
ヒビリも少なく快適です。

2026-01-29
用途:
ワイパーゴム交換
対象商品:
23983130

取り付けも簡単で、キッチリ拭き取れます。
耐久性は、まだわかりませんが
消耗品ですので
値段的には1年もてば充分だと思います。

2026-02-05
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
23983148

何回か使用した後には、少しくらいの雨ならワイパーを使用しなくても雨を弾いてくれます。

2026-01-19
用途:
仕事用 自家用の車へ使用
対象商品:
23983148

もう10年近くリピートで利用していて、ガラコなど使用しなくても高速での視界は保たれてこの価格はコスパ高いです

2026-02-06
用途:
自家用車の替えゴムとして使います
対象商品:
23983175

撥水が効いて快適に運転出来てます、次回も購入します、

2026-01-12
用途:
切れたので

切れたので、交換しました。
ブレード付きのほうは安いですが、ゴム質はこちらの方が上かも?

2026-01-05
用途:
古いのと交換
対象商品:
23983218

使用した感じは確かに撥水しますが、液体塗るタイプまでは行かないです、一応撥水してます

小酒井設計 様2025-12-18
用途:
車のメンテナンス

使用しているワイパーに拭き残りが出るようになったので交換しました。ビビりもなく奇麗に拭けます。

2025-12-12
用途:
撥水ガラスに使用

撥水ガラスにしたので、ワイパーも撥水用にしました。
ビビリも無くスムーズに拭き取りますのでお勧めです。

2025-12-30
用途:
ワイパーゴム交換
対象商品:
23983236

箱が大きいので数本同じ箱に入れて保管しています。撥水効果は良いです。

2025-11-20
用途:
車両定期メンテナンス

シリコンゴムのおかげで寿命が長い。普通のゴムだと割れて来てしまってもこちらは割れてこない。しかしゴムが割れなくても拭きは悪くなって来るので定期交換するようにしています。

2025-10-15
用途:
整備
対象商品:
23983166

撥水ワイパーゴムはとても良いのですが
商品の箱がデカすぎるので 前の箱に戻して欲しいです。

1人が参考にしています