撥水ワイパー替えゴムのレビュー
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
【用途】トーナメントワイパーの替えゴムとして
2026-02-19
- 用途:
- mr41sハスラーのリアワイパーへ
- 対象商品:
- 23983130
純正サイズが275mmなのでカットして合わせました。
ハサミと定規だけしか使わず簡単にサイズ合わせができ、装着後も問題なく使用できています。
2026-02-27
- 用途:
- 劣化したゴムの交換
- 対象商品:
- 23983166
商品は問題なくよかったです 商品のゴムがビニール袋に入り紙箱に入ってダンボール箱で届きました 簡素化しても良いかと思います
2026-02-06
- 用途:
- ワイパーゴム交換
- 対象商品:
- 23983175
ワイパーゴム交換交換しました
撥水加工されたサイズも規定どうりです
某ワイパーゴムと遜色なくリーズナブルでとても良い商品でした
2025-11-14
- 用途:
- 車のメンテナンス作業
先日、雨が降る日にワイパーを使ったらビビり音が出たので交換する事にしました。以前もモノタロウで購入しているので、再度の注文ですが問題なく交換出来ますしリーズナブルな価格で購入出来たので満足しています。
1人が参考にしています
2026-01-29
- 用途:
- ワイパーゴム交換
- 対象商品:
- 23983130
取り付けも簡単で、キッチリ拭き取れます。
耐久性は、まだわかりませんが
消耗品ですので
値段的には1年もてば充分だと思います。
2026-02-06
- 用途:
- 自動車用ワイパーゴム交換
車検ごとに毎回交換しています。
交換直前でも性能は保ってくれています。
ヒビリも少なく快適です。
2026-01-12
- 用途:
- 切れたので
切れたので、交換しました。
ブレード付きのほうは安いですが、ゴム質はこちらの方が上かも?
株式会社タイガー福岡支店 様2026-04-13
- 用途:
- 撥水剤が中途半端にガラスに残る
撥水剤が中途半端にガラスに残り視界不良になる
ノーマルのワイパーゴムをお勧めします
小酒井設計 様2025-12-18
- 用途:
- 車のメンテナンス
使用しているワイパーに拭き残りが出るようになったので交換しました。ビビりもなく奇麗に拭けます。
2025-12-12
- 用途:
- 撥水ガラスに使用
撥水ガラスにしたので、ワイパーも撥水用にしました。
ビビリも無くスムーズに拭き取りますのでお勧めです。
2025-11-20
- 用途:
- 車両定期メンテナンス
シリコンゴムのおかげで寿命が長い。普通のゴムだと割れて来てしまってもこちらは割れてこない。しかしゴムが割れなくても拭きは悪くなって来るので定期交換するようにしています。
アキモーター 様2025-11-23
- 用途:
- ワイパーゴム交換
適合のサイズで交換は簡単に素早くできました。
使ってみた感想は雨の日の視界も良くなり満足です。