水冷服 DIRECT COOL プロ仕様 連続運転約10.5時間 (ウェア、大容量バッテリー、充電ケーブルセット)のレビュー
猛暑炎天下の作業やレジャーにぴったり。冷水で直接、体を冷やす水冷ベストのフルセット。(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付き)凍らせたペットボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。バッグ内部はアルミ張りで保冷力抜群。ペットボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間(メーカー調べ:使用環境33度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の場合)。使用する水はたったの150mL(冷水がオススメ)。ペットボトルを交換すれば冷たさが復活。容量650mLまでのペットボトルに対応。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。コンパクトだから、上から防護服やユニフォームが着られる。背中の内側にはクッション材を採用し、異物感を軽減。また、脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。長時間の使用を実現するプログラム機能付き。ウェアは分解して手洗いが可能。
【用途】水冷服/水冷ジャケットとして、建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣り/熱中症対策に。
有限会社エム・エス・テクノロジー 様2023-07-01
- 用途:
- 工場内作業
節電目的で少し高いと思いつつ購入しました。まだ夏本番でないのですが(気温27度位)ペットボトル1本で冷却時間は2時間持つかという感じです。冷却水の通すブルーのチューブは結構結露による水滴が付きます(水漏れか? と思う位) 夏本番の屋外作業だと多分ペットボルトで冷却時間は多分1時間位と思います。気になる冷却効果はそれなりにあります。約2万の商品なので費用対効果はどうなのか?まだ分かりません。ペットボトルの代わりに最初凍らせた保冷剤をいれてみましたが時間の持ちが悪かったです。ペットボトルを背中に背負っている形になえうので背もたれのある椅子に座る場合背中は背もたれは利用できないです。夏の冷房のない旧車に乗れば快適か?とも考えましたがペットボルト問題で無理です。
2人が参考にしています
延岡自動車鈑金塗装 様2023-10-05
- 用途:
- 鈑金塗装時に着用
- 対象商品:
- 24868447
ファンベストのように外気温に左右されないので非常にいい。
交換のペットボトルの管理が出来る環境ならかなり役に立つ商品だと思います。
2023-06-15
- 用途:
- 屋根瓦作業時
- 対象商品:
- 24868447
別売り:2A ACアダプター充電が欲しい、(PCのUSBからの充電時間が掛かる)値段も知りたい。市販のUSB充電器でも良いのかご指導下さい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご購入有難うございます。メーカーではACアダプターの販売はしておりませんが、
市販の物でもMicroUSB端子がついている2A対応であれば問題ございません。
有限会社東京新井重量運輸 様2023-08-12
- 用途:
- 工場内作業、トラックの荷下ろし作業
- 対象商品:
- 24868447
購入してから7日で壊れました。モーターが故障したのか、バッテリーが故障なのかわかりません。7日間しか使ってないですが、外気温36°以上ですと、タンクの氷は50分くらいで溶けてしまいます。交換しないで使っていると水温が上昇して、逆に熱くなりすぎて、空調服を使っていても、汗だくになってしまいました。空調服の下に水冷服を着て使用しています。
水冷服だけだと、涼しくないです。
1人が参考にしています