ギアオイル 80W-90 GL-5相当のレビュー

平均満足度 2.89 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。 【用途】自動車ギア、建機、重機など
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-22
用途:
ミッションオイル交換、デフオイル交換として使用しました
対象商品:
45528859

ミッション操作が軽くなりました。
大変満足しております。

松尾農場 様2026-01-05
用途:
ミッションオイル交換

臭い匂いもしないオイル。今回、運搬機に使用しました。容器の密封栓が千切れそうだったのでカッターで介助して事なきを得ました。
75w80 GL4のラインナップが欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

ひの農園 様2026-02-26
用途:
ギヤーオイル注入時

注入口ォもう少し端にしてください、まったく使いにくい

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-28
用途:
重機デフ、等に使用
対象商品:
45528859

値段が安く、粘度も相応で、入れ替え1カ月経ちます。
何の問題もありません。
値段が安いんで決まりです。

1人が参考にしています
2025-04-06
用途:
農機具の整備

オイルをジョッキに注ぐ際は、台の上に容器を乗せ、注ぎ口を上にして注いでください。 注ぎ口が下だと空気を吸ってドポドポしてしまい、飛び散ったり溢れたりしてしまいます。 容器には問題無く、やり方の問題です。

4人が参考にしています
まるまる塗装 様2025-04-02
用途:
除雪機のギヤに使用しています。
対象商品:
45528859

除雪機のオ-ガギヤなど、自然に水分が入り白濁する事があります。そこを交換すると何か良い感じになります。

3人が参考にしています
auto shop TAKA 様2025-06-18
用途:
車のデフ、ミッションオイル交換

軽トラと軽乗用車に使いましたがどちらもスムーズに加速するのが良かったです!自分は継続して使いたいと思います!

1人が参考にしています
2025-10-09
用途:
メンテナンス

ペール缶の密封された栓を取るときに、引っ張る部分が切れてしまった。

3人が参考にしています
アーチャー企画 様2024-07-08
用途:
パーツ交換
対象商品:
45528859

軽トラと軽バンのオイル交換に使用した、16位余ったので、4か5位で売っていたら助かった。

2025-06-07
用途:
リアデフオイル交換
対象商品:
45528859

オイルには全然問題無く値段も安くコスパいいですが問題は容器です
酷すぎます引き出し式の注ぎ口なのですが引っ張ったら出る前にキャップが抜けて外れました
そして口から注ごうとしたら容器の形状が悪くてオイルがフタの上に残り無駄になります
前の容器に戻して欲しいです
あれは酷すぎる

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-06-13
用途:
機械のメンテナンス時

価格が安くて規格もあってオイルは問題ないと思います。しかし、プラ容器は使いにくく、注ぎ口の耐久性も低い為NGです。金属製のペール缶タイプに戻す様、強く希望します。

1人が参考にしています
2025-04-24
用途:
機械メンテナンス時

ペール缶がプラスチック物に変更されました。プラスチックの土手が高すぎてオイル差しへ注ぐ際、かなりの量でこぼれる様になりました。改悪です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2025-03-05
用途:
農業機械のギアオイル交換

価格が安くて規格もあってて量も使うため購入しました。オイルは問題ないと思います。しかし、容器デザインに問題あり。使いにくい。ペール缶の他のメーカーでも同価格のものがあるのでそちらをお勧めします。
①白蓋を引き上げて開けると、内蓋があり輪っかを引っ張って封を開けようとしたら輪っかが切れて開封できない。ペンチで引っ張り何とか内蓋切除。大変。
②他の容器に移すときにだらだら垂れます。せめてもっと首が伸びるか、枠ぎりぎりに注ぎ口作るか、注ぎ口のアタッチメントを附属させるか等の改良しないとリピートしようとは思いません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。また、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。

2024-12-06
用途:
農機具整備
対象商品:
45528859

ジャッキに移す際垂れてしまいます。
形状の見直しなど検討をお願いします。
オイルはこれから使ってみて確認します

2024-08-03
用途:
ジムニーJB23のミッション・トランスファー・デフに使用した
対象商品:
45528859

「80W-90」真夏は調子が良いけど、豪雪地帯の冬では動きが悪くなった。
(シフトチェンジが固い、燃費が悪い等々)
「75W-90」の方が寒冷地で使い易く、船にも除雪機にも使えるのでラインナップに欲しい。
(使い難い「80W-90」は夏季限定の農機具にまわした)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-05-01
用途:
機械
対象商品:
45528859

普通かな?、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、

2024-07-18
用途:
車両メンテナンス

注ぎ口が柔らかい素材のため、オイルポンプ(50950253)が使えなくミッション、デフのオイル交換が不便。

2人が参考にしています
tonokawa 様2024-04-11
用途:
JB23のトランスファーオイル
対象商品:
45528859

交換後明らかに走行時のギヤ鳴りが低減しました。が、たぶんその前に交換をさぼっていたので因果関係の根拠は薄いです。

1人が参考にしています