ノック式油性ボールペン0.5 (3本入り)
(14件のレビュー)書きやすいノック式油性ボールペンです。握りやすく滑りにくいグリップ仕様
用途筆記用具として
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
材質本体:AS+ABS+TPE樹脂
全長(mm)約142
方式ノック式
インク油性インク
商品タイプ本体
入数(本)3
内容量1パック(3本)
注意
※筆記以外にはご使用にならないでください。※先端が尖っていますので取扱には十分ご注意ください。
※ペン先を水平より上に向けての筆記は避けてください。書けなくなったり、インク漏れの原因となります。
※ご使用後はペン先を収納してください。
※直射日光、高温になる場所には放置しないでください。
※替え芯はありません。
※グリップの色は3色のセットになります。
ボールペン の新着商品
商品レビュー
2026-07-06
- 用途:
- 事務作業に使用
有限会社小澤製作所 様
文章を書いたり、数字を書いたりするのに紙の種類にかかわらず滑らかな書きごごちです。インクの染みもなくすストレスフリーです。価格もリーズナブルで満足してます。
2026-04-20
- 用途:
- 日常のメモ
その他業種
3本セットを購入しました。3本共インクの出が悪く実用的ではありません。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
2025-08-01
- 用途:
- 事務用
どれくらいインクが持つかはこれからなので、様子見です。それ次第です。
書きごごちは普通です
- 対象商品:
- 27915878
2023-03-13
- 用途:
- メモ書き等
株式会社エッジ・エンタープライズ 様
太さを確認せずに購入してしまいましたが、細いわりには書き味なめらかで、スルスルと書けます。この書き味で0.7もあれば嬉しいです。筆圧が弱くても普通に書くことができます。不思議なことに他のペンで書く時より、きれいな字が書けます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27915878
2024-01-02
- 用途:
- 日常のメモ用
自動車・二輪車・自転車関連業
三本セットですが、最初から一本にインクのかすれがありました。金額相応と割り切って使う分には問題ないでしょう。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 27915878
2023-04-18
- 用途:
- 事務作業等
自動車・二輪車・自転車関連業
今まで100均の物を使用してました。
100均の物は0.5と書いてあっても最初だけ
インクが半分すぎると0.7ぐらいになり徐々に字の大きさが太くなっていきましたが
このボールペンは最後まで0.5のままに近いです。
細い字を希望の方はコスパ的にもおすすめです。
- 対象商品:
- 27915878
2022-12-26
- 用途:
- コスパ最高
運輸・通信業
百均ショップとくらべてもお値打ちです。最後まで使えればOK。紛失しても気にならない価格です。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07