ツールバック 脚立用
(17件のレビュー)脚立に取付し高所作業時に力を発揮します。高所作業時に工具などを身近に置けることで、作業効率のUPも期待出来ます。取付状態でも脚立の開閉が可能です。
用途脚立作業の効率UPに。
材質オックスフォード布
寸法(mm)260×270×135
色黒
質量(g)約100
内容量1個
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。※脚立形状によっては取付出来ない場合があります。※脚立でのみご使用ください。※火気及び高熱を帯びる場所で使用しないでください。縫い目のほつれや破れがある場合使用しないでください。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 55309355
2024-06-19
- 用途:
- 脚立を使う全ての作業
和田電気商会 様
(卸売・小売業)
ツールバックを見つけて購入しました。バック内に工具を置けるため、脚立から降りずに作業できます。作業スピードが数段早くなり、大変助かっています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 55309355
2024-03-21
- 用途:
- 脚立での作業時
マジックテープで簡単に装着できました。しっかり装着しているので
3~5キロぐらいでも問題なさそうです。使用してみて本当に便利です。道具、ゴミなどもポイポイと入れることが合出来ます。あと、脚立をはしご状態にするときは片方を外す必要があります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55309355
2023-10-03
- 用途:
- リピートです
サービス業
複数のサイズの脚立を使っていて、以前は作業のたびに付け替えていましたが、今回脚立ごとに設置するようにしました。ちょっとした工具とか入れておけるので作業が早くなる
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 55309355
2023-08-10
- 用途:
- これは便利
横澤動物医院 様
脚立を使っての作業で、道具を別に運ぶのは、ちょっと面倒ですが、この商品は道具を入れたまま脚立を畳んで運搬できるので、便利ですね。
また作業中も、ポケット替わりに使えますから、部品や工具を放り込めます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55309355
2023-07-15
- 用途:
- 脚立使用の時
GROW 電設 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
脚立;使用の時 物を置いとくのに 非常に便利ですね。。。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55309355
2023-04-27
- 用途:
- エアコンフィルタークリーニング
サービス業
ドライバー・タオル・懐中電灯など一時的に使わない物を気軽に置け便利です。
後は耐久性ですかね!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55309355
2022-07-14
- 用途:
- 電気工事
太陽企画 様
(建設業・工事業)
あって特しかない
値段、コスパ何も文句なし
知り合いにも勧めるほどの一品!
1人が参考にしています