ウエイトリムーバー
(65件のレビュー)樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに
材質ポリアセタール樹脂(POM)
幅(mm)約23
全長(mm)約267
質量(g)80
外径(mm)約32.4
販売区分業務用
内容量1本
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2025-03-05
- 用途:
- オモリ剥がし
製造業
主目的のホイール貼り付け鉛を剥がすのにマスキングテープとドライバを使っていますが、これだとすぐ作業ができました。
ただ、主目的の前にモノタロウの段ボール開梱時に使いました。再利用できるようにきれいに開梱できました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 37686311
2021-05-05
- 用途:
- チェンジャー使用時
BAW 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
安くていいですよ。どうせ壊れるものですし安価なものを買って壊れたら入れ替えるを繰り返してます。
- 対象商品:
- 37686311
2020-10-13
- 用途:
- バランスウエイト取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業
ホイールのバランスウエイト取り外しに使用しています。以前にも同じ商品を使っていましたが、刃先が無くなったのでリピートしました。新品は切れが良く使い易いです
- 対象商品:
- 37686311
2020-08-31
- 用途:
- 車のメンテナンス
教育・研究機関
タイヤの組み換えをDIY(レンタルガレージ)で行いたく、購入しました。
バランスウェイトをはがす際、ホイルにキズがつかず、良い感じです。
長さがそこそこあり、柔軟性があるので、キズがつきにくいのかと思います。
反面、経年劣化等で固着したものは、力が逃げてしまい、固く・短いスクレーパーでないと難しいかと思います。こちらで無理をすると刃の部分がめり込みます。
一長一短なので、使い方次第かと。
- 対象商品:
- 37686311
2020-05-22
- 用途:
- バランスを外すときに使用
この手のスクレーパーが非常に安く手に入ったのでありがたいです。これは2つ目ですが、以前のものは5年以上使いましたがまだ使えます。そろそろ1つ目のものが減ってきたので交換します。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- どのような荷姿で届きますか?
- 回答:
- 袋に梱包してのお届けとなります。
2021-04-21
- 質問:
- 違う幅のサイズがセットになった商品はございませんか?
- 回答:
- ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ ウエイトリムーバー セット
注文コード 05781764 品番 MPS-2704
内容量 1セット(4本) 刃幅(mm) 大38・中25・小23・最小20となります。
2021-04-21