ユニバーサルピッチゲージ
(23件のレビュー)4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi
測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2
(ミリゲージ)
測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50
測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22
(スモールインチゲージ)
測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44
測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8
(ラージインチゲージ)
測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28
測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 趣味の工作用
価格も安く、作りも意外にしっかりしている。趣味の工作用なので、ネジの大きさがの確認ぐらいで使う頻度が低いので十分役に立っています。
ただ、サイズ標記の刻印の数字が見ずらかったので、くぼみに墨入れしました。
- 用途:
- 短いボルト・頭の大きいボルトは測りにくい
ボルトの頭のサイズ・ネジ部分が短い物だとゲージを当てることが難しく測れません
- 用途:
- まぁ、こんなもんかな。概ね満足。
一本二本を計るには良いかと思います。
これかな?いや、こっちかな?と差しなおす事もあるとは思うけれど、一本二本ならそれでも良いですものね。
逆に、何本も計らないといけないなら、ちゃんとしたゲージを買った方がノンストレスかと思う。
- 対象商品:
- 19814542
- 用途:
- ボルト径やピッチの計測
レビューにも有りましたがアルミの板厚が薄いので段差が有る所に置くと曲がる為、平面の所に置く様にしています。他は問題無いです。
- 対象商品:
- 19814542
- 用途:
- GS給油
灯油ノズルとスイベルが固着したためスイベルを金ノコで割った
その際真鍮部分のねじ山を削ってしまった
ねじ山用やすりを注文する際にピッチを調べるのに役に立った
インチ山ということがわかり正しいねじ山やすりを注文することができた
安いので何かの時に使えればラッキーくらいの気持ちで用意しておくといいと思う
- 用途:
- ネジ交換の目安に
ピッチもサイズもこのセットですぐに調べられて大変便利です。
1つ気になるのはインチネジサイズが微妙な気がします。テーパーネジでもないのにミリでもインチでもどちらのサイズがより合っているものか判断に迷うときが何故かある。
結局ネジ屋まで往復2時間かけて走って現物確認してもらったり。なんてことも…ほかメーカーのゲージは使ったことがないのでなんとも言えませんが。
田舎農業者なのでこちらのゲージで確認→モノタロウで必要なネジを注文(探すのも大変だが)までスムーズにできるようになるとありがたいのだが。
- 対象商品:
- 19814542
- 用途:
- ねじのピッチを図るときに
バイクメンテ時に予備ねじを購入するときに使用します。今までは大体推測して購入してましたが、こちらを使用することで確定して買うことができるので助かっています。
欲を言えば、全てのゲージをひとまとめにつなげるリングやケースがあると保管時にバラバラにならないので、今後の改良でご検討いただきたいです。
- 対象商品:
- 19814542
- 用途:
- ボルトのピッチ測定用に購入
1mm以下のピッチも測定できるようになっていますが、材質がアルミのため加工精度に甘さがあります。価格からすると妥当なようにも思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 使い方を教えてください。
- 回答:
- この商品はネジ径とネジピッチを別々に測定します。
【ネジ径】⇒穴にボルトを嵌めて測ります。
【ねじピッチ】⇒周りのギザギザにネジ山を合わせます。
- 質問:
- 0.5ミリの繊維を測りたい。ギザギザのところではかると思うが、測り方がわからない。
- 回答:
- こちらの商品はボルト(ネジ)のピッチという部分を測定するゲージとなっております。