キーボード
(90件のレビュー)コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。
仕様テンキーあり
材質ABS
質量(g)430
外形寸法(mm)440×135×20
ケーブル長(m)1.4
対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(0.7MB)
注意
※キーボードをつなげるPCのアース接続をお勧めします。キーボードの動作がスムーズ化傾向になります。※製品に水や金属片などが入った場合は使用をやめてください。
※製品を分解、改造しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
PC周辺機器 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 70529533
2026-06-11
- 用途:
- 会社のノートパソコン
建設業・工事業
キーがかなり深いため慣れるまで時間がかかりますが慣れてくると打ち間違えが無くなり良いです。音が気になる人は少々うるさいかもしれません。
- 対象商品:
- 70529533
2026-06-06
- 用途:
- パソコン入力の練習
山ぎ屋工房 様
(建設業・工事業)
主にパソコン初心者の妻の練習用に使っていますが
、リーズナブルな値段の割にちゃんとしていて息子もびっくりしていました。
私も自分のノート型パソコンで使ってみたいと思います。
2026-03-25
- 用途:
- パソコンの入力
東洋リビング株式会社 様
この値段でのキーボードはなかなかないので、良いです。
使いとしては、厚みがある分 手をキーボード上に置いといて、
誤って押してしまうとか、同じものを2度打ちしてしまうとかあるみたいですが、
慣れれば解消されるでしょう。
1人が参考にしています
2026-07-31
- 用途:
- パソコンに。
昭和感満載の本商品。何気にモノタロウマーク付き。最高です!!!
2026-05-24
- 用途:
- 事務社業
製造業
予備パソコン用に購入。
安価だったが、新品パソコンに付属されてる物と遜色なくて、コスパ抜群だと思います。
キーボードのみ必要な場合は、再購入したいと思います。
2026-02-26
- 用途:
- デスクトップパソコンで使用
前のパソコンがps/2のキーボードでしたので使えなくなってしまい、USB接続のこのキーボードを購入しました。キーも打ちやすく良いと思います。まだ買ったばかりなので、耐久性はわかりませんが。
1人が参考にしています
2026-07-20
- 用途:
- パソコン用
農・林・水産業
こちらのサイトで購入しました。安かったので注文したのですが作動しませんでした。他のパソコンのキーボードでは作動するのでパソコンの問題ではないようです。値段も安く返品も面倒なので廃棄しました。今まで数々の品を購入しましたが、このようなことは初めてでした。
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
2026-05-18
- 用途:
- 書類記録、インターネット
その他業種
一時的にに使用するパソコンで使用しているが、キーのタッチが軽く軽量で操作性にも優れている。しかも価格も安価である。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07