在庫限りセール


11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格

11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes 11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes 11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes
(11件のレビュー)

メッキパーカー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
六角対辺(mm)
ボルト径
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18598378 - 2.0 22 M14 70
オープン
499
アウトレット
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18597766
2023-08-08
用途:
クルマへのバケットシート取り付け

クルマにバケットシートを取り付ける際に、ブラケットとシートレールを固定する為に使用。強度の高い黒いボルトを探していました。寸法も含めバッチリで計画通りに装着できました。

対象商品:
18597915
2023-03-20
用途:
キャリパー固定ボルトの公館
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパー固定用ボルトは、どうしてもサビと固着が発生してしまいます。致命的になる前に、定期的に交換しています。強度も充分で、何よりも一本から購入出来るのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18598107
2023-06-09
用途:
車の足回り部品の固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

車の足回り部品の固定に使用しました。さすがにこの手のボルトはホームセンターでは売っていませんので、モノタロウで買えるのは有難いです。
車の足回りは強化ボルトを使用してしっかりと規定のトルクで締め付けが必須です。

対象商品:
18597766
2023-10-20
用途:
自動車のエキマニに利用
自動車・二輪車・自転車関連業

この強度でこの価格はコスパ最高です。純正品の品質以上かもしれません。

対象商品:
18598274
2022-04-18
用途:
車・バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この焼き入れボルトとフランジナットとフラットワッシャーを組み合わせて、サスペンションのブッシュ交換に使用しました。半ねじのネジ長さが記載されていなかったので、届くまで心配でしたが、ギリギリ使えました。寸法が記載されているともっと良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18597714
2020-09-23
用途:
バイクの再生用

ポンコツバイクを人並みにきれいにする際、ボルトが錆びていたら交換するのに使っています。純正の品番を探せばいいのですが、どこにでも共通して使えそうなボルトも必要です。焼き入れボルトが安く買えるのは助かります。これなら錆にくくていいと思います。見た目もいいし。

2人が参考にしています
対象商品:
18598012
2020-02-03
用途:
ジムニー牽引フック取り付け

11T焼き入れで、強度抜群。1本から注文出来るのは、本当に助かります。有り難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
18598152
2019-12-12
用途:
自動車整備

自家用車足回り整備で使用。
強度が求められる部分なので焼入れボルトを選びましたが、安価で豊富なサイズが助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21