ふつう6角ボルトから雰囲気を変えたかったことと、ボルトのリニューアルのために使用しました。自転車用のL型6角レンチのイメージにとらわれずに、ボディーの太いヘックスビットを使用して、それなりのトルクをかけることができます。省スペース性を生かした、6角ボルトとは違った使い勝手があると同時に、デザイン的に、先進性も兼ね備えているようです。
古いバイクのレストアに使用。純正品番は製造中止だったためこちらの商品で代用。内径が同じ径なので助かりました。他所のサイトより安く送料のハードルも低いので助かります!
個人所有の年代もののプラスチック部品に使用していますが、満足のいく光沢が復活します。
特殊な使用用途ですがあると便利。ひとパックの入庫数も適量でした。
ホンダCB50JX(1979年)のシートステーに使われているグロメットの代用品として使えました。
HONDA CB50JX(1979年)のウインカーにピッタリフィットしました
商品は非常に良いものです、モノタロウの対応も迅速でよかったです。
純正クオリティーです。中々見つからない一品ですが、見つかってホッとしています。
必要十分な性能です。価格が安いので思い切って使える。コストパフォーマンスは大です。



大量に使用する必要が無いのでパックでの購入でしたが価格も安く満足しています。
<お願いしたい事>
ネジの種類を増やして頂きたいと思います。(レストアする際にネジの種類が多いため)
例えば(六角穴付ステンボルト半ネジM5x20等)
個別に注文可能でしょうか?