ガス式コードレスはんだこての特長
はんだ付けなどをするためのコードレス(ガス式)加熱工具です。

特長
- ガス式なので電源が取れない(取りづらい)場所で使用でき、電圧が異なる海外でも使用可能です。
- はんだこてはもちろん、ホットブロー(熱風器)としても使用でき、機種によってはトーチ(ライター着火式)としても使える多機能工具です。
メンテナンス方法
コテ先を外しエゼクターユニットにエアをかけていただくと、内部のホコリなどが除去できる場合があります。
- はんだ作業に
- 熱風器として
- ガストーチとして
注意事項
- ・燃料は必ず純正のガスを使用してください。
- ・ガスの注入は火気のある所では行わないでください。
- ・換気の悪い場所では使用しないでください。
- ・電気はんだこて用の筒型コテ置き台を使用しないでください。熱がこもり故障の原因となります。
- ・40°C以上の所や、直射日光の当たる場所には置かないでください。
- 作業に必要な消費電力(W)をご確認ください。
(屋外での作業の場合は、大きめの消費電力(W)相当の機種をお選びください) - 温度(°C)を確認してください。
- コテ先形状を確認してください。
ココミテvol.2より転載