電球の配光角度と使用箇所について
配光角度とは
配光の値を角度で示したものを、「配光角度」と言います。
配光角度が広い電球は各方向を均一に照らすのに対し、配光角度が狭い電球は一方向(下方向)を集中して照らします。これまでは放熱技術の違いにより、「白熱電球は配光角度が広く、LED電球は配光角度が狭い」のが定説とされてきました。 そのため、白熱電球からLEDに交換した際、同じ明るさでも印象が違うと感じるケースが見られたのです。
しかし近年では、光学設計技術の進歩により、白熱電球と同じように配光角度を広く取れるLED電球も登場しています。以下に一般的な電球と光の広がり方のイメージをご紹介しましょう。
- 白熱電球…配光角度は約300度です。天井近くまで四方八方を均一に照らします。
- 電球型の蛍光ランプ…配光角度約260度で、天井以外を均一に照らせます。
- 従来のLED電球…配光角度約120度と狭く、照らせる範囲は下方向のみでした。
- 新しいLED電球…配光角度は約260度と、電球型蛍光ランプと同様の角度を照らします。
配光角度の種類とおすすめ使用箇所
では、それぞれの配光角度の電球はどんな場所に合うのでしょうか。各メーカーによって多少呼び名や配光角が異なることがありますが、一般的な種類とおすすめ使用箇所をご紹介いたします。
光の広がり方が約300度の電球です。全ての方向を明るく照らすので、オフィスや事務所など、人の多い部屋や明るい印象にしたい部屋などに向いています。
光の広がり方が約180度の電球です。部屋全体を充分照らすことができます。事務所や受付などはもちろん、会議室や倉庫などにも向いています。
光の広がり方が約120度の電球です。電球の直下をメインに照らします。比較的狭い部屋やトイレ、廊下などに向いています。また、ダウンライトや間接照明として使用するのもおすすめです。

従来の白熱灯に比べ、LED電球は光の広がる範囲が狭い、というイメージがありませんか?モノタロウでは白熱灯にひけをとらない配光角度のLED電球が揃っています!
電球を購入する際には明るさや寿命と同様に、配光角度にも注目して選ぶようにしましょう。近年は白熱電球にも負けない配光角度のLED電球も揃っているので、使用する部屋や用途に合わせて適したものを選んでください。