電線・ケーブルの種類と用途
電力用ケーブル

電気エネルギーを輸送することを目的とした電線で、電気工作物や電気設備への送電などに使用します。発電所で作られた電気を、消費地の変電所を経て各家庭や工場へと送り、更に電灯や家電製品、機械装置などへ届けることが役目です。
ちなみに発電所から変電所へ電気を送ることを「送電」、変電所で電圧を下げた電気を家庭や工場に配ることを「配電」、更に電灯や機械装置へ電気を導くことを「配線」と言います。
VVF、VVR、IV、CV、CVTケーブルなど
特にVVFケーブル(ビニル絶縁ビニルシースケーブル)は低圧屋内配線に向いており、電灯やコンセント回路への電力供給用ケーブルなどに使用されます。またCVケーブル(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシーケーブル)は使い勝手が良く、構内ケーブルとして幅広く活躍しています。
制御・計装用ケーブル

制御ケーブルとは変電所やプラント内の制御回路に使用するケーブルのことで、計装用ケーブルとは端末機器の信号伝送用に使用するケーブルのことです。強電線ではなく、屋内での配線に限られます。 1.25mm2や2mm2のサイズが使われることが多いようです。
CVV、CEV、CCV、絶縁電線、低圧用ケーブル、通信ケーブルなど
特にCVV(制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル)は線心数が多様で、用途に合わせてエアコンや計測機器、自動制御配線などに幅広く使用されています。また電源配線には絶縁電線を用いるのが一般的です。
産業機械用ケーブル

主に産業用の電気機器や家電製品の内部配線に使用されるケーブルです。その他通信機器間の配線や、電源コード・延長コードなどにも使用されます。モーターや発電機の口出線、配電盤や制御盤の機器内配線といったその用途から、求められるのは柔軟性や耐熱性・難燃性、耐水性、安全性など高品質なケーブルです。
キャブタイヤ、ビニル絶縁電線、平型コードなど
特に通電しながら移動することが可能なキャブタイヤは、耐熱性・耐水性共に高く、工場内のクレーンやトンネル工事の掘削機、エレベーターなど様々なシーンで活用されています。
FA用ケーブル

「FA」とは「Factory Automation」の略で、モノ作りにおける工場の自動化のことです。FAケーブルはFAシステム機器間の接続などの、動力供給用や移動屈曲配線及び制御・計装などに使用されます。FAには産業用ロボットが必須であるため、これに使われるFAケーブルは「ロボットケーブル」と呼ばれることも。
制御・計装用ケーブル、可動用・固定用ケーブルなど
耐屈曲や耐捻回性など、使用する機器によって求められる性能が異なります。そのためFAケーブルには多様なラインナップがあるので、用途に合った製品を見つけることが大切です。
通信ケーブル
音声や画像・映像などのデータを伝送するためのケーブルで、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線などに使用されます。音声などのデータを電気信号や光信号に変換し、機器同士の信号を接続させることが役目です。その方法としては、ベースバンド伝送方式や多重伝送方式などが挙げられます。
電話用・通信用構内ケーブル、同軸ケーブル、光ファイバーなど
電話用ケーブルには、電気信号に変換する市内電話局間の市内ケーブルや中距離都市間の搬送ケーブル、長距離都市間の同軸ケーブルが長年使用されてきましたが、近年は光信号に変換する光ファイバーに移行してきています。 光ファイバーは軽量かつ大容量の情報伝達に向いているため、今後も主要なケーブルになることが予想されるでしょう。
基本的には電線が太くなるほど流せる電流が大きくなり、電圧降下も小さくなると覚えておきましょう。また耐火性や耐水性、耐久性など、使用シーンによって求められる性能が異なります。目的に合った電線・ケーブルを使用し、安全に電気を運ぶ環境を整えましょう。