液状ガスケット1101のレビュー
耐海水性に優れています。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
【用途】その他一般シール剤
2024-11-01
- 用途:
- オイルパン
- 対象商品:
- 02335252
オートマオイルのオイルパンに使用しましたが1日たってもまったく硬貨せず
オイルを入れるとオイル漏れで取り外すと内側のはみ出た部分が溶けてるようでした1215に変えると問題ありませんでした 面が出てる物か水回りにしか使えない様です
1人が参考にしています
裾野エアー株式会社 様2022-03-09
- 用途:
- モーターベアリング交換後のフランジのシール。
- 対象商品:
- 02335252
用途にもよると思いますが、自分の場合はもう少しだけ柔らかいと塗りやすい。
2025-03-12
- 用途:
- まだ使用していません。
普段、モーターベアリング交換した時にブラケットのインロー部には何も
塗布してなかったがYouTubeをみて、少量のものを1つ
買っておこうと思ったのです。
2017-05-30
- 用途:
- パッキンのシールに使用
- 対象商品:
- 02335252
メーカー物ですので安心して使用できます。
使用せずに長期間放置しておくと、朱色の部材と透明の部材が
分離して、先端から出てきます。
使用期間(使用期限)が有るのかな?
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
こちらの商品は、室温5℃~35℃の条件で24か月が使用期限になります。どうぞ宜しくお願い致します。
2023-11-22
- 用途:
- ミッションO/H時
- 対象商品:
- 02335252
AE111のミッションケースの合わせ面に使用しました。
容量が半分で、安い商品があれば良かったです。
1人が参考にしています
株式会社セイロジャパン 様2016-11-25
- 用途:
- 機械のメンテナンス。機械のギアオイルが入ったギアボックス部の合わせ面のシールをするために
- 対象商品:
- 02335252
これまでは、合わせ面のシールをするために、厚さ1mmのペーパー状のシール材を使ってましたが、劣化すると代わりのシール材が入手困難で困ってました。このガスケットで、簡単に作業が出来、次回分解する時も、簡単に外すことが出来、作業が楽になりました。