スプレーブラッセンのレビュー

平均満足度 4.05 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン
ファインケミカルジャパン
1,598 / 税込 1,758
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。 【用途】あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。
119件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 エレクトロデザイン 様2021-02-12
用途:
工具の黒染め
対象商品:
06180343

24時間以上でも エタノールでも拭くと取れてしまう。やはり黒染めとは違います。
耐洗浄液の性能という意味では ★1。

2人が参考にしています
2014-03-04
用途:
自作のアルミ製妻飾りの塗装使用します。
対象商品:
06180343

大変密着がよい製品で色相も満足しています。

2016-03-30
用途:
塗装
対象商品:
06180343

良い

2013-12-19
用途:
光学系の塗装
対象商品:
06180343

光学系の実験器具を製作してますが、反射を抑えた塗装としては最適だと思います。
ただ他の方も書いておりますが塗装が剥離し易いようです。
オーブンで焼いてもみましたが余り変化は感じられませんでした。
使用する際、最初の頃はスプレーのまま使用しておりましたが、現在はスプレーからビンに移しエアブラシで使用しています。
Monotaroさんでは液状の物を扱っていない様なので、出来れば液状の4Lの物も扱って頂ければ有り難いです。

2013-06-14
用途:
模型塗装
対象商品:
06180343

全てが中くらいの性能です。速乾で垂れないのでそこそこなんにでも塗れるし、色・仕上がりもまあ良い。はがれにくさ(要下時処理)丈夫さもまあ及第点。ただ、値段が同等他社のホビー用トイガン用に比べやや安く、量も多いので、この手のグラファイト微粒子塗料の廉価版として、重宝するのでこれまでにも何回か買ってます。金属擬似黒染めに本気の人より、何でも塗れて失敗しにくい小物塗装の便利スプレーとして使う人にはいいと思います。

4人が参考にしています
都築工芸 様2017-01-21
用途:
鉄部の下地黒染め
対象商品:
06180343

長年使ってるが、金属を黒くするだけで防錆び効果はあまりないので上にクリア系のスプレーやワックスなどでコーティングして使っている。最近他のネットショップの方がだいぶ安いのでモノタロウさん、もっと頑張ってほしい!

サイクルショップ冬眠 様2018-08-30
用途:
自転車リムの塗装
対象商品:
06180343

素人の私でも、均一にムラ無く塗れて、塗膜も強く傷つきにくいです。

2015-07-26
用途:
自動車部材
対象商品:
06180343

塗膜が均一感があり良い。 垂れない

有限会社ビーシー 様2015-04-08
用途:
スチール材のペイント
対象商品:
06180343

使用された方々のレビューを読んで購入してみました。
当方、ペイントするスチール材をサンドブラスト加工を施し、それから洗浄、脱脂しました。
ペイントする素材を針金で吊るし、ハンディーバーナーで加熱します。
ヤケドするほどに熱っし、この状態でペイントします。
すばやく何度が上塗りし、少し時間をおいて塗装が薄いようだと再度同じ作業します。
最終的にペイント完了後、ハンディーバーナーで全体的にヤケドするほどの熱っし冷えるまで待ちます。
冷えた状態で何度も傷やペイントの剥がれなどをチェックしましたが簡易ペイントで剥がれない(100%ではないでしょうが)状態になるのはいいと思います。
ホームセンター等で安価なスプレーでペイントしてもすぐ剥がれますが価格は高いですが黒色でも構わない場合はお勧めします。
注意というか、安価なスプレーより塗料素材のためだと思いますが厚塗り?しなければなりません。
通常の感覚でスプレー缶/1本で済みそうな場合は素材の性質上、2本必要だと思います。
スプレー缶の中身が無くなるのが早いです。
その分、そう少し価格帯をご検討いただけると入手しやすいですね。

5人が参考にしています
中村鐵建工業 様2014-01-20
用途:
バイク用マフラーに使用
対象商品:
06180343

色が良く耐熱性も高くて塗装後の乾燥も早いので非常にいい塗料です。

1人が参考にしています
2013-04-21
用途:
焼き付けるほどでない塗装
対象商品:
06180343

一見するとアルマイト処理したような雰囲気に仕上がり、見た目に良い。塗装なのでシンナー系で簡単に取れてしまうので、用途で使い分けて使用するのが良いです。黒つや消しを行う下地に便利です。

2人が参考にしています
小林工務店 様2011-06-04
用途:
加工金属のさび止め&化粧
対象商品:
06180343

塗装なのに、黒染め液と変わらない質感と出来栄えに満足しています。
スプレーなので扱いやすく、素材も選ばず塗装面も強固で剥れにくいです。

2人が参考にしています
2017-01-31
用途:
アルコール洗浄で剥げました
対象商品:
06180343

アルコールをウェスにつけ塗装面を擦ったところ、5回くらいの往復でキレイさっぱり剥げてしまいました。手間暇かけて塗装したのに、作業のほぼすべてが無駄になりました。最初からラッカー塗装にすべきでした。

4人が参考にしています
2016-12-16
用途:
高熱部の防錆処置に
対象商品:
06180343

ブレーキローターベルハットに防錆処置を施すために購入しました。
一般道路で使用するローターには効くと思いますが、スポーツ走行にはまったく耐えられませんでした。

2010-08-01
用途:
鉄への塗装
対象商品:
06180343

脱脂を十分に行った後吹きつけ、
24時間以上放置後にガチガチと製品同士をぶつけてみたがその部分はやはり剥離。
頻繁に擦れるような場所でなければ定着は安定。

3人が参考にしています
2017-01-29
用途:
焼き付けても耐久性低い
対象商品:
06180343

黒染めと言う謳い文句から、普通の塗料よりも耐久性は高いだろうと購入してみました。
使用方法通り150~200℃で加熱すると皮膜が強くなることを期待して実行してみましたが、爪で擦ると10回もしないうちに金属面が顔を出しました。被塗装面は脱脂済みのステンレスとユニクロメッキ面です。
別途購入した染めQ+ラッカー塗料の方が遥かに粘り強い感じです。
この塗料は今後絶対買いません。

6人が参考にしています
2014-05-20
用途:
金属の塗装
対象商品:
06180343

スチール、アルミに黒染めのような色合いで塗装したいと思い、購入しました。色合いは黒染めのように非常に艶のない仕上がりになりました。
塗膜は非常に薄く、粒子も細かいので簡単に作業できますが、プライマーは必要です。剥がれはしませんが、爪でゴリゴリとすると、若干擦った跡が付きます。
価格も安く、この仕上がりは上出来です。

2人が参考にしています
2016-05-19
用途:
作業デスクの錆止め
対象商品:
06180343

錆がひどいため、塗装しました。通常の塗装とは違い、塗膜が薄いので重宝しています。錆止め効果はまだ不明です。

2014-10-31
用途:
金属の色つけにし使用しています。
対象商品:
06180343

次の日に届いたので、助かりました。次回も購入したいと思います。

Arts And Crafts 様2015-08-31
用途:
ワイヤーロープの黒染
対象商品:
06180343

ワイヤーロープの錆止め油が濃いと、その部分はうまく色が乗らない。使用用途的には問題はない。