スプレーブラッセンのレビュー

平均満足度 4.05 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン
ファインケミカルジャパン
1,598 / 税込 1,758
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。 【用途】あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。
119件中 101~119件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2008-12-13
用途:
削り出し製作した整備工具への着色
対象商品:
06180343

簡単に塗れる割に、密着も良く大変満足です。
もう少し薬剤に対する耐性があれば、色々な箇所へ流用できるかなと思います。

2010-11-10
用途:
車・バイクパーツの再塗装
対象商品:
06180343

これはすごい!初めて使ってみたけどこんなモノがあるとは。
分類は耐熱塗料になるんでしょうか?試しにバイクのマフラーを塗ったところ密着も良くちょっとした塗装ムラは完全に乾いた後で柔らかいタオルで磨く感じに擦ればきれいになります。
鉛筆をスプレーした様に細かな鉛筆カスの様なものは出ますが磨き後の光沢?若干黒光し なんとも説明しにくい奥深い艶消しになり、なんとも言えない仕上がりになります。
塗りやすさは良い方です。こんなスプレーがあったとは使ってみると驚きです。

1人が参考にしています
2013-10-21
用途:
金属加工品の塗装
対象商品:
06180343

塗装後オーブンで焼いてやると爪で擦ってもびくともしない固い皮膜になり簡単に商品価値を上げることが出来ます。

3人が参考にしています
2013-11-21
用途:
黒染め製品の外観修正
対象商品:
06180343

他の高額な商品に比べ、定着に時間がかかる。
定着後も基本的に塗装なので、摩擦すれば剥離するが、
耐熱性は満足している。
費用対効果は高いのでは。

2人が参考にしています
2014-08-12
用途:
金属製品の塗装
対象商品:
06180343

いつまでたっても、布等でこするとはがれてきます。
ピーリングではなく、カーボンだかが少しとれるようです
ウェスが黒くなるので、洋服等もよごす恐れがあります。

1人が参考にしています
クリークファクトリー 様2010-05-24
用途:
バイク部品黒染め
対象商品:
06180343

追加購入しました。
今回分かったんですが、モノタロウパーツクリーナーで簡単に剥離しました。というか、流れて言った感じです・・・。
溶剤を使う部分には不向きみたいですね。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
数分で接触乾燥しますが、完全硬化には約24時間くらいかかる商品となります。
ご使用は完全硬化してから使用して下さい。
よろしくお願い致します。

MAR SURFBOARDS 様2011-12-01
用途:
黒染め製品(ネジ・工具等)の手入れ、非アルマイトで梨地やヘアラインのアルミ製品への保護塗装

金属の加工中や仕上げ塗りできない保管用ならば、ブラスト後、これを塗布しておくことで風化を防げます。ネジ山に塗ってもスムーズですし、グリスやオイルには強いです。超速乾なので黒染めのネジなどは網やザルに入れて転がしながら吹きつけてもまんべんなく塗れます。他のレビューでは剥がれるとありますが、自分は5分後にグリス塗って組み上げることもありますが問題ないです。そのほかにはインパクトソケットや黒染めの工具をスコッチブライトなどでさび取りしてから塗っておくと綺麗に保管できます。長期保管なら車のワックスを併用すると新品より綺麗になる位です。塗装前のコツは脱脂というよりサンドベーパーやスコッチブライトなどで軽く下地をつけて、ティッシュなどで粉を落としてから塗る感じのほうが上手くいきます。アセトン、シンナー、パーツクリーナーでの脱脂はハジキが出ます。また、塗布後にそれらで洗うと溶けてしまいますが、それを利用して塗装前の短期的な保管には最適です。これより薄い塗膜の缶スプレーはおそらくないでしょうし、ウエットブラストの後などはすぐに金属が錆びてしまいますが、エアーで水分を飛ばしてすぐにこれを塗ることで数日たってからペンキ塗装するなどの保管時に防錆油を塗ることもなくなり、ペンキ塗装時にはアセトンで洗うかヤスリなどの下地処理だけで、すぐに塗装にいけるのが便利。

13人が参考にしています
2013-10-28
用途:
塗装
対象商品:
06180343

塗膜が弱すぎる

3人が参考にしています
2013-04-11
用途:
玩具などの塗装
対象商品:
06180343

黒染めとは言え、基本は塗装なのだが塗面は薄くでき良く触る部分に使用しても剥離しにくい。

1人が参考にしています
光学工房凸凹 様2012-12-19
用途:
アルミ、真鍮の黒染
対象商品:
06180343

結論的には、機械加工できれいに仕上げた金属面には使えないということです。
密着性は、普通のラッカーなみか、それ以下です。黒染のような耐久性はまったくありません。
薄塗りでは黒くならず、厚塗りでは剥離しやすくなります。
表面仕上げがきれいなほど簡単に落ちます。
アルミを6-S以上に旋盤加工して、脱脂後にスプレーした場合、24時間後でも指で強く擦ると剥離します。
アルミ鋳物等の表面が粗いものならいいのかもしれません。
防錆のためにコーティングする程度ならいいと思います。
または、サンドブラスト等で表面を梨地にしたものなら良いかもしれません。
価格も、この性能なら普通のラッカースプレーが何本か買えるので、高いと思います。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本商品は金属表面の質感がわかるように少しグレーがかった黒を使用おります。
また、ご指摘のように表面仕上げが少し粗いもののコーティングに適した商品となっております。

2012-02-05
用途:
鉄の表面処理

パーツ洗浄剤などの溶剤で剥がれます。残念です。

11人が参考にしています
クリークファクトリー 様2011-01-07
用途:
バイクパーツ
対象商品:
06180343

クレームではなく結果です。24時間どころか1ヶ月以上経過しても、パーツクリーナーで剥離しますよ。モノタロウパーツクリーナーが強力って事ですね。^^

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーへ確認致しましたところ、溶剤等がかかる箇所への使用には向いていないとのことでございます。
長時間経過後、シンナー等では落ちないようになる場合もありますが、使用状況等にもより、毎回安定して落ちないようにはならないとのことでございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

クリークファクトリー 様2010-04-30
用途:
バイク用金属部品
対象商品:
06180343

レビューを見るとあまり良くないことが書かれていて、少々不安でしたが脱脂に気を使って徹底的に脱脂を行いました。その結果かどうかは分かりませんが、他のレビューに書かれているようなことはありませんでした。

2人が参考にしています
2010-11-10
用途:
金属(鉄、アルミ)の塗装。
対象商品:
06180343

密着力が全くない。たぶん碁盤目テストをすれば0点だと思う。
使い方が悪いのだとすれば、使用説明書きが全く不適切。
メーカーからの説明を得たい。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーへ確認致しましたところ、厚く塗布しますと密着性が悪くなるとのことでございます。
薄く均一に塗布して頂く必要がございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

2009-04-07
用途:
バイクの金属パーツ塗装
対象商品:
06180343

同品物は昔から使用していたが、近所のホームセンターより安いです。

パナメイト ヨシカワ 様2009-09-08
用途:
・金属部分の黒染めに使用してますが、色がすぐ落ちてしまうのが残念
対象商品:
06180343

・色が落ちる(はげてしまう)のが残念速乾性は、良好
・他に、はげない物がないか紹介してほしい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見有難う御座います。
メーカーへ御意見申し伝えます。
注文コード09923006は如何でしょうか。

2008-11-13
用途:
エンジン周り、マフラーなどの高温部分の塗装。
対象商品:
06180343

グラファイトなので超耐熱塗料らしいです。塗りが薄いような気がします。エンジンポンプなどの排気系に使用しても錆を押さえきれませんでした。塗膜が薄かったからでしょうか。
耐熱塗料として使うのであれば、他の普通の耐熱塗料でも良かったかと思いました。

2008-11-24
用途:
黒染め液では効率が悪そうな大きさの鉄板に使用しました。
対象商品:
06180343

【耐溶剤性(室温24時間): アセトン、ベンゼン、石油ベンジン、酢酸エチル、トリクロルエタン、すべて外観変化なし】とのことで購入使用しましたが、室温48時間後、アセトンではすぐ剥がれました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。メーカーに確認いたします。

2007-04-13
用途:
スチールや真鍮部品の黒染め
対象商品:
06180343

一番手軽にできた黒染め製品でした。たれてもわかり難い事や熱に強いシンナーでも落ちない、塗料と違って剥がれない。