発泡ウレタン Nシスタのレビュー

平均満足度 3.22 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA)
シスタ/ヘンケル(SISTA)
2,198 / 税込 2,418
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。 【用途】壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
鈴木工業 様2024-03-29
用途:
車のカスタム

面吹出来るとの事で購入しましたが、塗装スプレーのようになる訳でもなく、充填よりは広がる程度の物でした。

一般社団法人 中部地域づくり協会三重支所 様2023-11-27
用途:
橋梁ジョイントの間詰補修
対象商品:
35595847

ジョイント補修が手軽に実施できました、また使用したいと思います。

2023-07-11
用途:
素人の隙間埋め
対象商品:
35595847

ガンを使わない素人がちょっと使うウレタンフォームの種類がどんどん減って,もうこれしかまともなものがありません。色が気持ち悪い緑とかではなくアイボリー系統なのがいいです。しかも濡れた屋上のシートなど完全に乾かさなくても吹き付けノズルで接着できます。でもやっぱり値段は高いです。

1人が参考にしています
大仁自動車 様2023-04-22
用途:
壁の隙間隠し
対象商品:
35595847

製品としては問題ないが、この商品を5本頼んだが2本ノズルは折れてるし上蓋が割れている段ボール箱にぶつけた後あり、配送業者の問題だと思う、ほかのノズルで対応したがこのようなことがないようにお願いします。

梅澤 様2021-12-13
用途:
ガルバニウム鋼板の断熱
対象商品:
35595847

吹き付けで使用しました。
最初は多少戸惑いましたが次第に慣れてまあまあの仕上がりです。
結露防止効果を見るのが楽しみです。

2021-11-25
用途:
ウレタンの吹き付け
対象商品:
35595847

隙間等の吹き付けに使用。使い慣れるまで結構苦労しました。一度に大量に使用しないため大変ありがたいです。

2013-06-12
用途:
壁面への吹付け作業
対象商品:
35595847

コツさえつかめば良い商品ですが

そのコツが説明書等に記載されていないので失敗される方が多いと思います。

吹付け後、すぐにモコモコと膨らんでは来ません

すぐに重ね吹付けをするとエアーの圧力で最初に吹付けしたウレタンが飛び散ります。

薄く吹き付けらている状態で一旦作業を止めて半日は待って下さい(結構膨らんでいます)

そして吹き付け量が少ない部分に追加の吹付けをして下さい。

吹付する部分のクリーニングは事前にしっかり行い、吹付する部分への霧吹きは、多めにするのがコツです。

15人が参考にしています
2013-04-11
用途:
断熱のため壁面、天井面に吹きつけ
対象商品:
35595847

吹きつけでの利用のために購入しました。以下の注意を守れば、高価な業務用を買わなくても目的を達せます。
・被着面をあらかじめ霧吹きで湿らせる。
・よく振り、容器はさかさまで使用する。
・押すときは中途半端に押さない。
・(空気の勢いが強いので)被着面まで少なくとも40cmは距離を置く。
・少しずつ移動して、二度吹きで完了するつもりで作業する。

12人が参考にしています
2010-11-09
用途:
主に壁の吹き付け断熱
対象商品:
05838944

吹き付けとのうたい文句にて購入し
垂直壁へ使用しましたが定着率も悪く 吹き付けの圧力も足りませんので
やりたい事ができませんでした、充填には使えると思いますが膨張率も悪く相当数使用するとおもいますのでコスト+αが見込めません。非常にガッカリな商品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。