液状ガスケット1212のレビュー
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
【用途】その他一般シール剤
2026-01-14
- 用途:
- 修理用
たいへん使いやすく、しっかりと伸びて機能を発揮してくれてよかったです
有限会社中村工業所 様2025-11-10
- 用途:
- 機械メンテナンスの時に,使用している。
他のものと、くらべて、かたまらないので、非常に、使い勝手が良い。
有限会社菊池自動車 様2025-01-25
- 用途:
- エンジン組み立て
使い切り小さいものが欲しい。割高でも捨てるより(時間が経つと硬化します)
はよいのかな。。
バイク佐藤 様2024-06-02
- 用途:
- 旧車のオーバーホール時に、紙パッキンに液体パッキンとして使用中
- 対象商品:
- 02335374
液体パッキンの種類多数ある中で、速乾性もなく、凄い使いやすい、液体パッキンんです。
1人が参考にしています
祐宝丸 様2022-12-20
- 用途:
- 機械メンテナンス時
- 対象商品:
- 02335374
一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。
有限会社永田電機 様2021-01-19
- 用途:
- 機器のメンテナンス
- 対象商品:
- 02335374
多方面に使用しますが このガスケットは ポンプのメカニカル挿入時に固定側に使っています。
2人が参考にしています
2020-01-25
- 用途:
- ATフルード交換の際のオイルパン取付には絶対!
- 対象商品:
- 02335374
オイルパンを剥いでのATフルード交換では、粘度の固い本品が必需です。ホームセンターで買ったホルツの液体ガスケットは粘度が低く、この用途では密着に至りませんでした。(オイルパンは意外と平面が出ていないのです。)
そこで本品で再チャレンジしてうまくいきました。この固めの粘度はオススメです。
2人が参考にしています
2019-10-12
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 02335374
機械のメンテナンスに使用。
防水性、なじみ性、特に再分解の時の剥離性を重視しています。
大変重宝しています。
2人が参考にしています
2019-04-25
- 用途:
- CVT、ATフルードのオイルパン取り付けに
- 対象商品:
- 02335374
CVT、ATフルードのオイルパンの取り付けには、これぐらいの硬さがないと上手くいきません。柔らかく流動性のあるものを使って結構にじみに苦しんだもので。
大は小を兼ねるじゃないけれど。
パッキンが有る場合でも使ってます。
2人が参考にしています
2018-06-10
- 用途:
- 耐熱部分の接着
- 対象商品:
- 02335374
ちょっと邪道な使い方ですが、瓶の蓋に径の若干合わないアルミキャップを固定するのに使用しました。
温度の問題も耐油の問題もクリアして問題なく使えてます。
粘りがあるので垂れても来ませんし、力入れてねじ切れば外すこともできますし、非常に機能してます。
有限会社さいとうファーム 様2017-12-26
- 用途:
- 農用ロータリーのチエンケースの組み付け
- 対象商品:
- 02335374
ハワードのロータリーのコルクガスケットの組み付けに使用しました。速乾でも無いのかな?モタモタと作業しましたが性能には満足しています。
1人が参考にしています