グリースガン 400g用 レバータイプのレビュー
- 用途:
- 機械メンテナンス時
- 対象商品:
- 20288415
スペースの狭い所にあるニップルに注油しようとしたが、ノズルが金属製ではどうしても入らず、フレキシブルのノズルを先に購入していたが、場所によってノズルを付替えるのは効率が悪いのでフレキシブル用に本体も購入した。問題なかった。
- 用途:
- 漏れます
- 対象商品:
- 20288415
モリブデングリスのジャバラ入りを装着し使っていたのですが数ヶ月でピストンの押す力でか油分が分離しカスカスの濃いモリブデングリスが出来上がりました、分離した透明の油分が後ろから漏れてきましたので直接グリスを入れて使う場合は漏れるかと思います、濃くなったグリスは出てこなかったので使えなくなりました、バネで押す力が強すぎるのかも?ピストンもオイルが後部の鎖を伝ってくるので手が油まみれに成ります。
直接入れた場合は鎖を引っ張って中に空気を入れたりしませんよね?
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 農機具全般のグリスアップに使用
- 対象商品:
- 09445107
400g用のガンとなるとやはり重量感があり、グリースをセットしてイザ片手で持ちあげると「重い」と思わず声に出てしまいました。それでも80g用と比べ中身に使いでがあるので満足です。カバー部分に滑り止めになるように、一部分凹凸やギザギザ等を付けるのはいかがでしょうか。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- トラックのグリスアップに使ってます。
- 対象商品:
- 09445107
ガン先をフレキシブルに取り替えて使ってます。
取替え時、ネジ式で取り替えるのですが、ネジ山2つ位で頭打ちになるので、
あと、ネジ山2つ締まってくれたら安心して使えるとおもいます。
他は問題なし! 非常に使いやすいです。
- 用途:
- 重機のメンテナンス用
- 対象商品:
- 20288415
ノズル先のプラスチック部分がすぐ破損した、別の金属ストレートノズルを付け替えて使用しているので使えるが。先端の品質向上を希望します。
- 用途:
- トラック等グリスアップに使用
- 対象商品:
- 20288415
メーカー品と比べるとやや品質が劣ると思います、作りが多少荒い作りですが、この価格を考慮すると使用に問題無く良いと思います。
- 用途:
- 駆動部メンテナンス時
ノズルが最後まで取り付けられない。
内部のワンウェイ機構?のバネがネジ部まで出てきているためだと思う
この度は、大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- 機械のグリスアップ
- 対象商品:
- 20288415
以前MG001を購入し、使い勝手が良かったのですが、取扱終了のため今回初めてMG001を購入。
400gジャバラカートリッジでしか使用していないのですが、
MG002は押しバネが強すぎて、カートリッジをセットする際、女性では引き込みは無理ではないでしょうか?
MG001の方が軽く使いやすかった。
今後はカートリッジ専用に使用と考えています。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 機械の給脂用
- 対象商品:
- 20288415
押しバネが強すぎて、カートリッジをセットが困難です。
また押しバネ引いたままでも新品グリスをセットすると、グリスが出てしまう。
安かれ悪かれです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 09445107
価格も安く、問題無く使用出来た為、今後はこちらの製品を使っていこうと考えておりましたが、購入しようと本日見たら取り扱い終了になっていて残念です。代替え品も今まで使っていた物で他社の方が価格が安い為、コストを抑える事が出来なくなりました。
是非共、復活させて欲しい商品です。