エンジンチューンUPのレビュー

平均満足度 4.68 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンチューンUP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,098 / 税込 1,208
吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。 【用途】エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。
69件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
平杉整骨院 様2025-07-28
用途:
バイク整備

岡山の大手ユーチューバーのMPFちゃんねるの店長が、業務で使っていらっしゃる名品。見るからに誠実な店長がおすすめしていたので購入。キャブ清掃に使ってみましたが、高級ケミカルブランド品にまったく劣らぬ性能で買って良かったです。

2025-03-04
用途:
キャブレターオーバーホール

20年以上前から使っています
キャブレターの清掃時ガソリンの赤いスラッジが簡単に落ちます
また、オイルの垂れた黒墨汚れグリス汚れなどは吹きかけた後ブラシで軽くこすると簡単に落ちます
ワコーズの物も使用しましたが効果は変わりないと思います
キャブレターオーバーホールの時は必ずこれを使っています

2024-07-08
用途:
昔からのリピートです
対象商品:
09953736

キャブレター/燃焼室内のカーボン除去等にはこれが一番 いろいろつかっていきつきました
強力なのでゴム部品には使用できません 簡易使用でスロットルや吸入口から直接吹き付けても 効果があります スロットルボディーやEGR通路の煤掃除などにも抜群です

2024-04-07
用途:
エンジンのキャプレター内掃除
対象商品:
09953736

キャブレターを分解して穴と思われる穴全部に吹き付けてキャブクリーナーとして使っています。満足できる製品ですね。

2人が参考にしています
2023-12-28
用途:
カーボン取り圧縮復活
対象商品:
09953736

イチネンエンジンチューンUP
ヘッド周りのカーボン取り圧縮復活に最適 届いてすぐプラグ抜き12時間ほど泡付けしてから掃除 使用しすぐ体感出来ます 追加注文数本致すました

1人が参考にしています
2023-09-26
用途:
プラグ清掃
対象商品:
09953736

プラグホールパッキンからオイル漏れし、失火が継続してカーボンが付着したプラグの清掃に使用しました。
不織布で先端をくるんでスプレーし、30分ほど置いておくと、カーボンが小さな粒状ではがれてきました。再度同じことをした後、柔らかい真鍮ブラシでこすると、ほぼカーボンが落ちてきました。
その後ガスであぶって焼き飛ばし、真鍮ブラシで再度こすって再生完了。
高価なイリジウム二極プラグが再生でき、大満足です。
小さな容器に出してつけ置きすれば、さらに効果があるかもしれません。
アンモニア系?の匂いが少しするのと、皮膚刺激性がありますので、使用する時にはグローブ必須かと思います。

1人が参考にしています
株式会社山口 様2023-10-13
用途:
二輪車メンテナンス
対象商品:
09953736

二輪車放置車両キャブレター清掃に使用しました。泡状で洗浄力抜群です。

1人が参考にしています
2024-01-03
用途:
キャブ清掃
対象商品:
09953736

古いエンジンのキャブ清掃に使用に、使用後はランオンが減ったように思います。お守り的に定期的にやろうと思っています。

2023-06-21
用途:
プラグ交換
対象商品:
09953736

キャブレター車の点火プラグ洗浄に購入しました。ブラシにて付着したカーボン除去では取りきれず、傷つけてしまう事が懸念されあまりよくないと思ってたので当製品なら吹き付けウエスで拭き取るだけでプラグを傷つけずにメンテナンスできるので助かります。

2023-05-19
用途:
点火プラグのメンテナンス
対象商品:
09953736

キャブレター車の点火プラグ洗浄にと購入しました。購入のきっかけは同製品のレビューです。ブラシにて付着したカーボン除去では取りきれず、傷つけてしまうことがありましたが、同製品なら吹き付けてウエスで拭き取りだけで済みプラグを痛めずにメンテナンスでき助かります。

快生整骨院 様2023-01-16
用途:
キャブレターのメンテナンス

キャブレターなどの細部の穴をクリーニングしたりするのに、最高です。その部品に問題があれば、まず復活します。

山田商店 様2023-02-16
用途:
プラグ清掃
対象商品:
09953736

昔は使っていたが、ここ最近までプラグが安価で清掃洗浄より交換が簡便だった為、使っていなかった。しかし最近の何でも値上げでプラグも値上がりし出したので、久しぶりに購入。使い方を理解していればとても良い製品。最後の乾燥が少し面倒ではある。

2022-11-04
用途:
自動車整備
対象商品:
09953736

ムース状になるのでスロットルボディ内壁に溜まっているカーボンも落としやすいし価格にも非常に満足してます。

上田商店 様2022-11-02
用途:
エンジンのクリーンアップ
対象商品:
09953736

旧車のバイクで、プラグ掃除に使用します。めちゃ綺麗になりますよ。手放せられません。

2022-05-06
用途:
エンジン燃焼室のクリーニングに
対象商品:
09953736

スパークプラグ交換を行う際に、プラグホールからシリンダー内にたっぷりと注入してやるだけで、ピストンヘッドやバルブ周りのデポジットが綺麗に落とすことが出来ます。
コツとしては、エンジンを暖めてから使用すると、より汚れが落ちやすいということと、ロングノズルを使って缶を立てて注入することで、中身を無駄にせず使い切ることが出来ます。
施工後、ファイバースコープで覗いてみると、ピストンの刻印が読めるほど綺麗になるので、是非試してみてください。

6人が参考にしています
平和堂 様2022-04-10
用途:
ガレージ作業
対象商品:
09953736

通常のキャブクリーナーよりもカーボンの落ちも良く整備の必需品となっています。まとめ買いでお得なパック売りなどもあれば良いなと思います。

2023-09-21
用途:
キャブレターの清掃
対象商品:
09953736

スプレーノズルが極細の金属製だったものが、ありきたりな太い樹脂製に改悪されていてガッカリ。

3人が参考にしています
2022-02-19
用途:
自動車整備
対象商品:
09953736

旧車の整備に使用。プラグを外してシリンダー内に直接吹き付けて使用。施工後オイル交換が必要だが、施工後の加速のレスポンスが良くなった。

2021-09-23
用途:
エンジン内のカーボン除去
対象商品:
09953736

他の方も書かれていますが、某動画サイトでプラグホールから注入してエンジン内のカーボン除去をしているのを見かけて購入。本筋はバイクのエンジンを分解し、その際にピストンヘッドとシリンダーブロック内のカーボンを除去するのに使用。その後、残った分を某動画と同様に車へ使用。車の方は分解してないので効果のほどはわかりませんが、バイクの方は固着していたカーボンがあっという間に浮かんできて軽い拭き取りで除去できるくらいに。500mLペットボトルの下半分を切り出したものを容器にして付け置きすると、拭き取らなくてもどんどん落ちていく。結構強力なクリーナーで、エンジンの分解整備時は重宝しそうです。

3人が参考にしています
2021-08-22
用途:
オイル交換前の燃焼室と点火プラグの洗浄
対象商品:
09953736

エンジンオイルを交換する前に使います。点火プラグを外して、プラグホールから燃焼室内に一缶吹きかけ、プラグもつけ置きして、スラッジを洗浄し、エンジン掛けて燃焼させ排気したら、オイル交換します。有害なので、換気の良い場所、ゴム手袋等必須です。
YouTubeでアウディDの作業を紹介していたので参考にして実施したところ、オイル食いの激しい古いエンジンだったこともあり、ストレスなく回転するようになり、燃費も改善しました。

4人が参考にしています