GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFのレビュー

平均満足度 4.55 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール
カストロール
1,098 / 税込 1,208
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
97件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-04
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
09954542

旧車のターボ車に入れるのでこれで十分満足してます。年間3000キロも走らないので。値段が若干高価になりましたがこのまま使い続けます。

2024-10-22
用途:
自家用車のメンテナンス

25年になる旧車に乗っています。シールへの攻撃性を考え鉱物油を選択し、各メーカーを比べ、コスパと性能・ブランドで、カストロールを選択しました。

1人が参考にしています
2024-08-01
用途:
自家用車のメンテナンスに
対象商品:
09954542

缶のデザインが変わっていてビックリしましたが、自家用車のメンテナンスに使用してます。

2人が参考にしています
2024-12-25
用途:
自家用車及びトラクターのオイル交換に使用しました。
対象商品:
09954542

安心の『カストロール』で何の問題もなく使用できております。

1人が参考にしています
株式会社みどり屋 様2023-12-01
用途:
125ccのオートバイのオイル交換
対象商品:
37682601

鉱物油の指定があるので、この商品にはとても助けられています。
1回で、1L使用するのでコスパもよく定期的に使用しています。

2人が参考にしています
2023-06-27
用途:
ターボの軽自動車のOIL交換に
対象商品:
37682601

100PSの軽に数回使っています。問題ありません。安心して購入しております。

2人が参考にしています
2023-10-05
用途:
自家用車メンテナンス
対象商品:
09954542

やはり、カストロールが1番エンジンに良いオイルです。

2023-04-28
用途:
自動車のエンジンオイル交換
対象商品:
09954542

軽自動車と小型乗用車に使用しています。エンジンの調子は良さそうです。少し高くなりましたがリピートを検討しています。

1人が参考にしています
高野工業 様2024-02-01
用途:
車のオイル交換に使用
対象商品:
09954542

RB20ターボに使用予定です。
納車になり使用しましたら、また投稿致します。

2023-04-18
用途:
自動車の整備時
対象商品:
37682601

コスパ抜群、通常の使用には何ら問題ないクオリティです。

2022-06-26
用途:
ガソリン&ディーゼルエンジン自家用車に使用

ホンダゼスト・デリカ スターワゴン・コペンに使用。
使用量が多いので20L買い。
単価を下げた分、3000km交換にして交換頻度を高め保管中の劣化も防いでます。
ガソリン車・ディーゼル車またターボも使用可能はこのオイルだけでは?
発売当初から使用してますが問題ありません。

2人が参考にしています
反町耕業 様2022-08-03
用途:
農機具のオイル交換
対象商品:
09954542

問題なくトラクター、コンバインなどに使います。ガソリン、デイーぜル共に。

1人が参考にしています
SCRUM.I 様2022-08-10
用途:
スズキエブリィDA64Wターボ
対象商品:
37682601

ターボ車の為、この商品を購入。カストロール製という事もあり安心してます。

2022-04-02
用途:
ジムニーJA11 F6Aエンジンに
対象商品:
09954542

昭和から平成にかけて設計の古いエンジン。エンジンオーバーホールしても元々エンジン内部のクリアランスが現行とは違います。化学合成オイルが手に入りやすくなって使用していましたが、このエンジンではブローバイガスが発生しやすくなります。ターボ付きでも使えるこのオイルを検索していたところ、普段取引のあるモノタロウでも取り扱ってました。思い切って20リットルで購入。割引の日に購入すれば更に安くなりますし、送料も無料の条件にはまります。個人宅でもOKで大変満足しています。

4人が参考にしています
碇クレーン商会 様2023-03-31
用途:
13tクレーン、エンジンオイル
対象商品:
09954542

このオイルに、交換してから、燃費が少し良くなりました。

1人が参考にしています
2022-05-07
用途:
自動車、高負荷農業機械のエンジンオイルとして使用
対象商品:
09954542

カストロールのオイルは以前チューンナップしたエンジンに使用していた覚えが有り信頼出来る物で、多少高額でも値打ちが有ると思います。
ガソリン、ディーゼル兼用である事からディーゼルの場合小型に限って使用しています、信頼できます。

1人が参考にしています
2022-03-26
用途:
オイル交換は湯水のように!
対象商品:
37682601

ターボ車はオイル交換をケチっちゃダメ!
特にそれが高走行で高年式の場合は、オイルを湯水のように交換しないと!
そこで助かるのがこのオイルのような・・・鉱物油でお安く信頼も高いオイルですね。
もう何年も利用しております。リピート歴は10年以上です!

2人が参考にしています
2022-03-03
用途:
自動車整備
対象商品:
09954542

軽自動車のターボエンジンから大排気量のV8エンジンまで問題無く使用出来ています。
特別なエンジンなど、こだわらないので有れば性能は十分だと思います。
少し古めのエンジンにはちょうどいいのでは。

2人が参考にしています
ライフサポートベルグ 様2022-02-09
用途:
34年前の4WDの、オイル交換に。
対象商品:
09954542

34年になる4WD車ランクル60ターボに使用しています。今回リピートで二回目の購入となります。エンジン音も静かな感じがしますし、コストパフォーマンスもよいと思います。車の調子もいいので次回も使いたいです。

空調エンジニアリング入村 様2022-03-14
用途:
オイル交換
対象商品:
09954542

やっぱりカストロが1番です。
毎回エンジンオイルはカストロで決まりです。