Power1 Racing 4T 10W-50のレビュー

平均満足度 4.76 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Power1 Racing 4T 10W-50 カストロール
カストロール
   
シャープなライディングと圧倒的なエンジン保護性能。長年にわたる輝かしいレース経験から生まれた最新のレーシングテクノロジーを、高性能ストリートマシーンにフィードバック。カストロール最高峰の4サイクル2輸車専用エンジンオイルストリートからワインデイング、そしてサーキットまで、あらゆるライディングシーンにおいてマシンのポテンシャルをフルに引き出します。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-23
用途:
愛車に使用
対象商品:
38660447

安心のメーカー指定オイル。
金額的にも優しく季節を問わず使用しています。

かねき米の郷 様2020-06-10
用途:
2ストバイクのミッションケースオイルに
対象商品:
38660431

カストロールオイルは他の国産オイルと比べて劣化が少ないような気がして選びました。

2人が参考にしています
2019-07-11
用途:
2st 原付スクーターエンジンオイル交換
対象商品:
38660431

スクーターで街乗りでもたまにはいかがでしょう。一度お試し下さい。一度も交換したことないあなた。すごい汚いオイルを見れば、毎回フラッシングしたくなると思います。この容量で安心のカストロでクオリティとコストのバランスの良さ。しかも10-50w。オールシーズンいけるのではないでしょうか。オイルの汚れは、心の汚れ。変えたあなたもリフレッシュ。お一つ…いかがで…しょうか。

1人が参考にしています
2019-05-28
用途:
ス-パースポーツ二輪エンジンオイル
対象商品:
38660447

SSバイク用として、M社の最新最上位モデルのオイルと比較しています、まだ耐久テストはしていませんが、M社の上位から2番目のものとは遜色ない感触です。2500キロ半年を越えても変わらないようならM社を凌駕していると考えます。なおこのオイルは粘度の割にはモノタロウさんのものが日本では最も安く早く手に入るようです。購入にはモノタロウさんをおすすめします。なお同時購入した別粘度のものとの混合も問題なく可能のようです。

2人が参考にしています
2019-06-29
用途:
オイル交換
対象商品:
38660431

四輪では使用したことのあるブランドですが、初めてバイク(VTR250)に使ってみました。コスパもよくお勧めです。

2019-02-03
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
38660447

シフトフィーリング、エンジンノイズの低減とすごく良いオイルだと思います。

2017-06-30
用途:
バイクメンテ
対象商品:
38660431

近くの店舗では取り扱いが少ないのと、あったとしても定価販売のため安く買えて満足です。

2017-10-30
用途:
オートバイのオイル交換に
対象商品:
38660447

他店よりも価格も安く品質も問題ないので満足しています。

2016-08-13
用途:
BMWバイクの整備用
対象商品:
38660447

BMWの純正指定オイルなので安心です。

4人が参考にしています
2016-10-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
38660447

通常の小売店では扱っていないところもあり、今回安く購入できて満足しています。

2016-02-08
用途:
自宅にて交換
対象商品:
38660447

バイク用品店より安価。ストリートがメインなので全く問題無し。商品が早く届くので助かります。

2015-12-26
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
38660431

パワー感は出たような感じだが、耐久力が落ちたような感じがする。早めのオイル交換をお薦めします。

2015-12-23
用途:
OIL交換
対象商品:
38660447

店舗で購入するより安いし、注文から発送までがとても速い。いつもカストロール使ってます。

2016-03-18
用途:
バイク250ccオイル
対象商品:
38660431

アイドリングが安定しました。250ccで高速道路をよく利用するので化学合成油と他のオイルとの違いははっきり分かります。

1人が参考にしています
2015-10-13
用途:
バイクのエンジンオイル交換時に使用しました。
対象商品:
38660447

これまで使用していたオイルに比べギアの入りもスムースになり、吹け上がりも向上した気がします。

1人が参考にしています
2015-07-27
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
38660431

夏場になり空冷エンジンの熱量がハンパないので5w40から10w50に変更しました。化学合成油の中では安いのでこれを使用しています。シフトタッチも800キロくらいまでは良いのですがそれを過ぎると悪くなってきますがそれはどのメーカーでも似たようなものです。街乗りツーリングでの使用なら熱ダレも感じません。練習で長時間の使用ですと熱ダレしてきますが。2年でピストンなどを交換しましたがカーボンの付着や傷などは少なかったので通常の使用なら問題ないオイルだと思います。

3人が参考にしています
2015-05-13
用途:
大型バイク
対象商品:
38660447

毎回オイル交換時に利用しているお店(ネットでが)より安く、通常より速く自宅に来たので驚き出した。
次回夏頃オイル交換時期になるので宜しくお願いします。

2015-04-21
用途:
オートバイ用オイル
対象商品:
38660431

当方の感覚では、
ギヤの入りはカッチリ系で、
ソフトでクッションを挟んだような入り方ではありません。
フリクションも良好な感じで、値段の割には、良いオイルと思います。
交換時期は早めがいいかなと思える商品でした。

1人が参考にしています
小野田企画 様2015-01-29
用途:
どこよりも安かった
対象商品:
09954637

前回4L缶を買って交換してあげたら、調子が良いと言っていたので、今回は自分用に買ってみた。無くなり次第また買う予定です。

2015-06-12
用途:
定期オイル交換
対象商品:
38660431

このオイルについては長年使用しているので、品質等は問題なしです。
クーポンを使用できたので、安く購入できラッキーでした!