Power1 Racing 4T 10W-50のレビュー
- 用途:
- FZ750改(FZR1000エンジン載せ換え)に使いました
- 対象商品:
- 09954637
古いバイクでニュートラルに入りづらかったんですが、このオイルでかなり改善されたのが気に入って、4リットル缶に続いてセールだったのでペール缶を買いました。
真夏でも問題なく使えてますし、コスパ考えるとかなりお勧めできますね。
- 用途:
- バイクのオイル交換に♪
- 対象商品:
- 38660431
大型2輪に使用。今まで3000kmで交換していましたが、価格がリーズナブルなので2500km位の早めで交換しています。さすがに全合成なので持ちが良く感じますし、1年通してこの商品を使用してますが、夏も冬も問題なく調子が良いです。実際に街乗りなら5000kmくらいで交換してもよいかと思います。
- 用途:
- '12 YZF-R1 のオイル交換
- 対象商品:
- 38660447
今までMOTOREX POWER SYNTを使っていたのですが、
値上がりした事もあり、気になっていたこのオイルを使ってみました。
結果として。。。
今ひとつでした^^;
R1との相性が良くないのか
ギアが堅くなってしまいました。
次回からはPOWER SYNTに戻ります。
- 用途:
- 自己所有のバイクに使用
- 対象商品:
- 38660447
まだ交換をしていませんが、1000円引きクーポンが利用できるために購入しました。カストロールでちょうど良い粘度ど安く購入できて満足です。
- 用途:
- CBR929RR用
- 対象商品:
- 38660447
このオイルがこの価格で購入できることには非常に満足しています。
発注してから即納で対応して頂ける事も大変うれしいです。
新車購入時から使用しており、現在83000kmエンジンはすこぶる快調です
交換サイクルは3000km
ちなみに高級オイルの効能は3000kmぐらいまでで、それ以降は普通のオイルと性能が変わらなくなりますので、高いオイルを長く使用するよりも、安いオイルでこまめにオイル交換するほうがエンジンにはやさしいと思います。(一応このオイルは高級な部類です)
- 用途:
- オートバイで長距離旅行をする際に携行しています。
- 対象商品:
- 38660431
丁度良い大きさで携行をするのに便利であるが、キャプが閉まっていても漏れる恐れがあるのでテープをキャプの上から巻いて密封しておいてほしい。
- 用途:
- バイクオイル交換
- 対象商品:
- 38660431
小排気量高回転型のエンジンなのでこの粘度は必要です。メーカーも信頼おけるところなのでこの価格で購入できるところは満足です。
- 用途:
- Daytona675
- 対象商品:
- 38660431
缶に軽くヘコミがあったりしましたが、中身に問題ありません。
ノズルを着けてくれるとありがたいです。1缶にひとつでなくても良いです。
もちろん、安い方が大事ですけど。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 旧車2輪用として
- 対象商品:
- 38660447
高価なオイルを長期にわたり使用するよりも、このクラスのオイルで充分だと思います。
ちなみに最近まで使用していたオイルは3,150円/1リットルでした。
交換後も異音なども無く好調に走行しております。
価格的にも専門店で購入すれば略、定価販売ですので嬉しいです。
- 用途:
- バイクのエンジンオイル
- 対象商品:
- 09954637
KawasakiZRX1200(DAEG)用で購入しました。
純正オイルと同等以上です。ペール缶で購入したため非常にお得です。2年は持つでしょう。