パッキンはがしのレビュー

平均満足度 4.32 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パッキンはがし イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698 / 税込 1,868
塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。 【用途】エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)頑固な油汚れや接着剤の除去塗装のはく離
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-07
用途:
強力
対象商品:
09962626

強力に剥がれます。塗装面に着くとそこも剥がれてしまいます。注意してね

2024-08-25
用途:
原付マフラーのガスケット剥がし
対象商品:
09962626

マフラーガスケットが固着して取れなかったため、吹き付けて半日放置したら取れましたが以下の注意が必要です。
1.使い捨てのゴム手袋ぐらいだと浸透して、肌が火傷したようにヒリヒリします。
2.プラパーツが溶けます、車体に乗せたまま使うならば飛散養生をした方が吉。
3.延長ノズルが有りません。
保護めがねを付けて作業しましょう、かなり強力です。

2024-01-18
用途:
自動車
対象商品:
09962626

いつもこの商品を使用しております。パッキンが楽にはがせます。

2023-06-21
用途:
エンジンブロックのパキッキン剥がし
対象商品:
09962626

最近バイクのヘッドをばらしオーバーホールしようとしてますがガスケットが焼き付き剥がれないので他の人のレビューを参考に購入しました。レビュー通り少し時間をおくと焼き付いていたガスケットカスをとる事ができました。手間もかからず大変便利です。

SportsGym 様2023-08-24
用途:
バイクのガソリンタンクの塗装剥がしに
対象商品:
09962626

バイクのレストアにてタンクの塗装剥がしで使用。吹き付けたところから綺麗に塗装が膨れスケラで取れます、タイヘン重宝する一品です。

株式会社M-TEC 様2023-06-19
用途:
交換部品
対象商品:
09962626

奇麗にはがせます。作業効率上がります。保護眼鏡をつけて使用します。

2021-05-17
用途:
バイク整備
対象商品:
09962626

吹き付けると糊状に留まるので、タレも少なく使いやすいが、スプレーする範囲によっては塗装面につくと剥がれるので注意が必要。
ガスケット剥がしだけでなく、塗装はがしにも使用できて便利。

2020-09-26
用途:
エンジンオーバーホール
対象商品:
09962626

ワコーズより安くて効果に遜色なし。ピストンやバルブのカーボンも簡単に落とせました。

1人が参考にしています
2020-02-17
用途:
キャブ清掃でのガスケットはがしに使用
対象商品:
09962626

がっちり固着したガスケットが信じられないくらい簡単に浮き上がり、傷を付けることなく簡単に剥がれました。キャブ清掃と調整ではいつも固着ガスケットの除去に苦労していましたが、驚きの剥離効果にもっと早く使うべきだったと感じています。泡状で粘着性がありますので飛び散りもなく、少量でも効果抜群、実に使いやすい製品です。

2人が参考にしています
2020-04-09
用途:
バスケット・塗装の剥離
対象商品:
09962626

使いやすくて、塗装の剥離の効果は有りますが、50年前バイク(CB-750)エンジンのシリンダーベースガスケット(黒いやつ)は5回以上行程が掛かります。

1人が参考にしています
2019-06-16
用途:
パッキン、塗装はがしに
対象商品:
09962626

パッキン、塗装が吹いて数分で浮いてくるのでとても良いです。
ただ効果が高い分スプレーする際に他に飛び散らないよう注意しないと悲惨なことになるのでしっかり対策しておく必要がありそう。
ロングノズルもあれば使い勝手が良いと思った。

2018-10-18
用途:
パッキン剥がしに!!
対象商品:
09962626

安価ですし、よく剥がれます!!
手につくとヒリヒリしますので保護はしっかりと
特に目は気をつけて下さい!!

2019-12-23
用途:
CRM80(HD11)に使用
対象商品:
09962626

クラッチ交換のため、右カバーをはずす。劣化したパッキンがケース側とカバー側に固着。カッターでカリカリと削り取り、厚みが薄くなったところへパッキンはがしを噴射。しばらく待って、染み込んで柔らかくなったら、あとは簡単に削り取る。厚みを薄くしないとなかなか染み込まない。カスが残るので最後にパーツクリーナーで清掃。
あと、塗装にかかると簡単に塗装がはがれます。

1人が参考にしています
2018-05-29
用途:
ペンキの除去

マンション等の外壁塗り替え時に、付着した塗料の除去に使用しました  環境対応等で効き目の弱い商品が多いですが、これは取れます  スプレータイプで、持ち運びも良いです

1人が参考にしています
2017-10-15
用途:
塗装・カーボン落とし
対象商品:
09962626

手元にあったので用途違いは覚悟の上、あまりにカーボンの酷いピストンで新品パーツの無い物に使用してみた。
勿論自己責任です。
綺麗になった。
大満足である。

2016-01-28
用途:
サーモスタットガスケット、交換時に使用
対象商品:
09962626

少量のスプレイで直ぐに剥がれてきたので綺麗に剥がせた。 沢山スプレイすると液だれすれので、周囲にヘラなどで伸ばすと良い。
スプレイの、ノズルは少し長い方が良いと感じた。 満足いける商品だと思う。

2023-03-06
用途:
バイクの塗装剥し
対象商品:
09962626

ワコーズのパッキン剥しに比べると落ちが少し弱いです。
値段が安いので仕方が無いですね

1人が参考にしています
株式会社 IMI電機 様2015-06-10
用途:
機械接合部のパッキンはがし作業
対象商品:
09962626

いろいろな物を試しましたがやっぱりこのパッキンはがし材が一番良くききます。
パッキンにスリーボンド等を塗布してあるの時などはとくに良いとおもいます。

1人が参考にしています
2022-05-25
用途:
バイクのエンジンガスケット剥がし
対象商品:
09962626

バイクのエンジンガスケット剥がしに使用しました。よく落ちて作業が捗りました。スプレーなので気付かないうちに皮膚に飛んでいてかぶれたので注意が必要です。

2017-11-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09962626

コストパフォーマンスが良いので、また利用したいです。