2輪車プラグキャップのレビュー

平均満足度 4.64 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
739 / 税込 813
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
150件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
進商店 様2026-03-12
用途:
XL125Sの補修
対象商品:
58117227

XL125Sの電装系のリフレッシュでイグニッションコイルと共に純正相当のこちらに交換。

2025-10-27
用途:
リトルカブのカスタム

プラグコードの劣化でイグニッションコイルと同時に取り替えました。
ノーマル風で満足です。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
N360代替えコイルと併用
対象商品:
58117114

劣化したN360代替えコイルのプラグキャップとして使用。
問題なく使用出来ました。

2025-11-16
用途:
レース用

抵抗値0Ωのプラグキャップを探していたので、このプラグキャップを採用。プラグにはめた時のホールド感は、全く問題なし。

2025-09-28
用途:
バイクの修理
対象商品:
58117227

ホンダスクーピー用にLD05Fを購入しましたが、この商品は適合しません。プラグの端子部分がホンダ4サイクルミニバイクの場合ネジタイプですが、この商品に適合するのはターミナルナットタイプです。
商品欄にネジタイプ、ナットタイプの何処に対応しているのか記入して欲しいです。

3人が参考にしています
2025-04-25
用途:
125ccバイクのプラグキャップの交換

プラグのターミナルがネジ式の為使用できるか不安でしたが問題なく使用できました。

2024-07-09
用途:
バイクプラグキャップ交換
対象商品:
58117053

問題なく使えます。
『NGK』ロゴは白抜きではありません。

2023-09-13
用途:
更新です
対象商品:
58117577

古いフラグキャップが緩んで走行不能になったので更新しました。プラグ径によって商品が様々あることを知り、使用するプラグの適合するものに更新。快調に走っています。

モアナヘアー 様2023-08-31
用途:
プラグキャップ交換
対象商品:
58117254

エリミネーター400 SEのプラグキャップ交換でL型を買ったがクリアランスがギリギリだったのでストレートタイプを購入。
NGKが白文字じゃ無いので自分で染めました。

1人が参考にしています
2023-08-20
用途:
W1S用
対象商品:
58117604

エンジンヘッドに干渉していたので120°プラグキャップに変更干渉もなく満足しています。

1人が参考にしています
2023-08-09
用途:
ヘッドライト周りのドレスアップ
対象商品:
58117227

NGKのロゴがカッコいい。ロゴは無色なので自分で塗ろう。

2人が参考にしています
2023-05-02
用途:
古いオートバイの交換修理
対象商品:
58117552

まだ使用はしていませんが、さすがのNGKですので純正と遜色有りません。ただし、プラグもそうですが種類が多く品番がかなり複雑(アルファベット1文字の違いが多い)ですので商品を間違えやすいのは改善の余地があるかなと思います。

2022-08-11
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
58117491

簡単に取替できました。エンジン問題なく使用できています。

アートライン 様2022-07-11
用途:
tw200 2jlのレストア
対象商品:
58117604

点火不調によりスロットル開けると失火症状の為、他社製イグニッションコイルと同時にこちらに交換。
見た目がシンプルで古い車体との相性も良く、点火プラグ側・ハイテンションコード側もカバーが付属しており安心できる商品と思いました。

2023-04-24
用途:
バイク整備
対象商品:
58117053

旧車には良いデザインとサイズ。
不調時は気兼ね無く変えましょう

1人が参考にしています
2022-07-18
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
58117272

個人的にいつも使っている定番商品です。いつも、どれを使うべきか悩むのが玉に瑕です(笑)。

2022-03-20
用途:
バイクのエンジン周りに
対象商品:
58117297

自分のバイクに合う形状のプラグキャップを探していたところ、新品で販売していました。プラグコードとプラグキャップは数年ほどで劣化しますので今回購入しました。使用した後はアイドリングが安定しました。少しパワーアップした気がします。

1人が参考にしています
我妻自動車 様2022-04-19
用途:
純正プラグキャップからの変更
対象商品:
09991125

純正プラグから見た目でこちらの商品へ変更しました。
若干始動性がアップしたような気がしますが、見た目格好良いので大満足です!

インテリア 八嶋 様2022-01-28
用途:
バイクの点火不良
対象商品:
09991134

バイクの点火不良でエンジンがかかりにくかったのですが、CDIとプラグコードと共に信頼できるメーカーさんのプラグキャップに変えると、エンジンのかかりが良くなりました。

2021-11-02
用途:
純正の代替で、
対象商品:
58117227

入手しやすいので純正の代替で使っていますがスペックは純正以上!、イグニッションやコードと一緒に交換をおすすめします。
ロゴに差し色が入っていないので、自分でお気に入りの色を入れましょう。

1人が参考にしています