2輪車プラグキャップのレビュー

平均満足度 4.64 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
739 / 税込 813
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
150件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-21
用途:
エンジン整備
対象商品:
58117306

無事に2種類のプラグキャップ!
バッチリ装着出来ました。

2021-12-08
用途:
メンテナンス用
対象商品:
09991134

自動車のメンテナンス用に購入しました。
信頼のNGKなので問題ございませんでした。

2021-06-27
用途:
抵抗無プラグキャップと抵抗入プラグでの点火
対象商品:
58117184

個人的な経験として、抵抗入りプラグキャップは内部の抵抗部分及びその接点などが経年劣化することがありました。そのため抵抗機能は交換サイクルの短いプラグに持たせること、プラグキャップの構造をシンプルにして故障の確率を下げることが健全かつ合理的と判断し、抵抗なしプラグキャップを採用しました。安心して使用でき、品質にも満足しています。

1人が参考にしています
2021-09-27
用途:
GB250クラブマンE型 メンテナンス
対象商品:
58117272

プラグコード被覆が裂けたので、イグニッションコイルと合わせて交換。
NGK文字の白墨入れが無いのが残念だが性能に問題は無い。

1人が参考にしています
2021-07-16
用途:
リード110のプラグキャップ
対象商品:
58117245

リード110のプラグキャップの差し込み口が緩くなってきたので、その代わりにこの商品を購入しました。サイズと角度はちょうどいい感じで、取り付ける時は、向きの調整をすれば純正同様につけることができました。

2021-09-25
用途:
プラグコード
対象商品:
58117245

古いプラグコードの交換に使用。見た目もキレイで満足感あり。

2021-06-17
用途:
リフレッシュの為交換です。
対象商品:
09991134

今付いていたキャップがボロボロだったので、交換しました。点火も良くなり満足です。

2021-06-03
用途:
ターミナル型に仕様変更した為
対象商品:
58117114

古くなるとネジタイプはエンジンの振動によって抜け易くなるので交換しました。
今迄とは違いカチッと嵌まるので安心感が違います。

2021-10-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58117236

古いバイクなので、純正のプラグキャップが割れてしまい。代用品のつもりで購入しましたが非常に満足しています。

2021-05-31
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
58117062

バイクのプラグ端子をターミナルタイプに変更するのに使用。一般的なパーツ屋さんには置いていないので助かります。

2021-03-12
用途:
2スト ジャイロキャノピー用
対象商品:
58117166

プラグホールからキャブクリーナーを入れて、エンジン始動を試みてる最中に断線したので急遽注文
取り付けて思ったけど、断線というよりは単純に抜けただけで購入は不要だった可能性が高いけど、明らかに劣化してたのでまぁいい。
解説動画がどこにも見つからなかったので、推測でつけたけど大丈夫かな。
商品パッケージがかなり簡素化されてたので、それならもう少し安くしてほしい。
交換したらあっさりエンジンがかかったので、交換した価値はあった(と思いたい)。
ケーブルはネットで検索した結果のTAKEGAWA ハイパーイグニッションコイルを使用。

2021-06-08
用途:
バイク用に
対象商品:
58117577

古いバイクの純正プラグケーブル丸ごと交換するのに使用しました。
プラグにはめるときカチッとした手ごたえがあっていいです。

2021-05-31
用途:
バイクに
対象商品:
09991134

純正が割れてしまったので交換しました。レジスター無しでも良かったんですが、タコメーターが誤作動しそうなのでこれにしました。悪くはないとおもいます。

2020-10-20
用途:
バイクのプラグ交換時
対象商品:
58117516

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

1人が参考にしています
DARUMADO 様2021-02-11
用途:
4輪旧車に使用
対象商品:
58117114

長い間変わらない仕様で旧車に取り付けて違和感なくリフレッシュ出来るので度々使わせております。

2021-03-24
用途:
ベスパのレストア
対象商品:
58117245

既存のプラグキャップも悪くはないでしょうが点火系は信頼と実績の日本製です!

2020-09-26
用途:
NGKブランドなので安心して購入できます。
対象商品:
09991134

メーカー品なので品質に関しては何ら問題有りません。バイク用品まで品揃えして購入できることに感謝致します。

株式会社丹祥堂 様2021-09-03
用途:
バイクメンテ
対象商品:
58117157

海外品を使用していましたが、安心のNGKなら間違いないので。

2020-09-23
用途:
バイク
対象商品:
58117236

輸入車に取り換えのつもりで購入しました、安心して使用できる、おすすめです。

2020-11-16
用途:
オートバイのレストア作業用に購入
対象商品:
58117166

ヤマハRZ125(1GV)、RZ50(5R6)のレストア時に使用。旧車はプラグキャップの劣化による不調対策で本製品を使ってます。イグニッションコイル、プラグコード(先端5㎜カット)は生きていてもキャップはダメな場合が多いので、助かります。