ジャッキアタッチメント サイド用のレビュー

平均満足度 4.29 (91件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)
1,298 / 税込 1,428
車のサイドからのジャッキアップが行える
91件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-05
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
09988571

ジャッキの部品のアタッチメントの溝が曲がってしまったので補充で注文しました。すんなり注文できました。頼んだ次の日に届きましたので、消耗品なので注文になった時すぐ見つかるのはとても助かります。

2023-06-05
用途:
ジャッキアップ時のボディーとの保護に

フロアジャッキの皿の上に置くだけでボディー側との接触傷を防いでくれる

2022-05-23
用途:
タイヤ交換
対象商品:
09988571

タイヤ交換する時に 車を傷つけたくなくってこちらを購入 車を傷つけることなく 作業ができるので 買って良かったです。

2022-05-11
用途:
車のメンテ用
対象商品:
09988571

以前から大自工のジャッキを使用していますがアタッチメントがボロボロになったので購入しました

2022-02-05
用途:
同社製ジャッキ用
対象商品:
09988571

自宅で愛車をジャッキアップする際にジャッキアップマウントを傷付けずに済みます。

1人が参考にしています
2022-03-21
用途:
タイヤ交換 機械のメンテナンス等

使用して見て扱いやすく、しっかりしている作りだと思います。良い買い物をしました。

2021-06-07
用途:
タイヤ交換
対象商品:
09988571

タイヤや交換時にジャッキに装着して使用しています。最近の車は車高が低いのでアタッチメントのゴムの厚さがあと1cm~2cmほど薄いと自分の車には合うのですが。何とかなりませんか?

2021-03-12
用途:
車のジャッキUP
対象商品:
09988571

思っていた通りの使用感で、いい買い物ができました。

2020-05-23
用途:
ジャッキアップ時
対象商品:
09988571

メルテックのジャッキに使用。
純正なので特に問題なし。

2020-03-08
用途:
車両整備時
対象商品:
09988571

ジャッキアップポイントに負担をかけることなく作業が出来て安心です。

2020-12-19
用途:
自家用軽自動車のメンテナンス
対象商品:
09988571

あたりがソフトで、サイドシルにも傷がつかず良好な使用感でした。

2020-04-30
用途:
車ジャッキアップの保護部品
対象商品:
09988571

ジャッキアップ時の車の車体の痛みを防ぐために購入しました。固定ができないので無くす危険性がありますが、保護機器としては良い商品です。

2019-04-15
用途:
遅れになっていた、タイヤ交換に使用しました。
対象商品:
09988571

注文時に、油圧ジャッキを購入した人は、これも購入していますとの助言があり、注文して良かったと、上記作業をして思いました。 大変便利で使用も簡単であり、大変満足しています。

2019-04-04
用途:
社用車のタイヤ交換に使用
対象商品:
09988571

以前、これを使用せずにジャッキアップした時に車の下部が変形したことがあります。まだ数十台の使用ですが、耐久性はかなりありそうです。

2019-01-27
用途:
ジャッキアップに使用
対象商品:
09988571

フロアージャッキや馬ジャッキに使用して、
車体側のジャッキアップポイントを保護するのに使います。
車両を傷つけずにジャッキアップできますので非常に便利な商品です。

BRIDGE 様2019-01-07
用途:
車のタイヤ交換他
対象商品:
09988571

アタッチメントを使用したことがなかったので、試しに購入してみました。ゴムの感触といい、厚み分高く上げられるのといい非常に良い買い物したと思いました。

2019-01-05
用途:
SUV車のタイヤ交換に使用
対象商品:
09988571

サイドのジャッキーアップの為、すぐ溝に嵌るため良好

2018-10-15
用途:
車両サイド上げ時
対象商品:
09988571

一個あると安心できます。
スタッドレス交換時期には必需品です。

2018-12-14
用途:
自動車タイヤ交換時のジャッキに使用
対象商品:
09988571

強度も良く使用しています。
小さくてジャッキに丁度良い。

株式会社プロテクト 様2018-07-18
用途:
ドア下でのジャッキアップ
対象商品:
09988571

モノタローブランドが品切れなので仕方なく購入しました。フロアジャッキを使用するとき、エンジンフレーム・ドア下ともに使用でき使いやすい商品です。