ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.66 (413件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)
NTK(日本特殊陶業)
629 / 税込 692
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
413件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-28
用途:
定期交換
対象商品:
27916876

有名メーカーで純正相当品があったので。価格も安く品質も問題ありませんでした

2021-05-07
用途:
ラジエター整備
対象商品:
27916876

何ら問題ありません。安価に信頼性の高い商品を安定供給してただきありがとうございます。

2021-05-03
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
27916894

メーカーのHPには、1年に1回の交換推奨とあります。
しかし、私は1度も交換していませんでした...
高いパーツではないし日本製という安心感もあるので、また、来年も購入したいと思います。

Creative Studio miz-fac 様2022-01-11
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
27916867

純正同等品として信頼できるメーカーですし、非常に安価です。

スワン 様2021-03-19
用途:
ja11ジムニーに使用
対象商品:
27916867

高い物ではないが劣化するとエンジンを壊しかねないパーツなので毎年交換したいとおもいます

select shop ZERO 様2021-07-26
用途:
エブリイのキャップ
対象商品:
27916867

簡単交換、女性でも問題なし。純正が硬くて取りにくい。

2021-05-29
用途:
交換
対象商品:
27916876

交換して一年たつが問題はおきてない。安くて満足。でもシールはださい。

2021-03-25
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
27916867

純正品も考えたが、1/3以下の価格でNGKのものが購入できるならとこちらを選択

1人が参考にしています
2021-10-06
用途:
予防修理
対象商品:
27916876

純正品と特に違いも無くて、普通に使えます。安いので定期的に交換できます。

2021-02-06
用途:
クーラント交換時
対象商品:
27916867

クーラント交換時に合わせて交換。
NTK製は値段も安く品質も良く、多くの場合に使用しています。

2020-11-07
用途:
クーラント交換時
対象商品:
27916876

ちょっとデザインが可愛いというか、あまりカッコ良くない
というか微妙ですが、普段目にする場所ではありませんし
なんといっても一流メーカー品NTK(NGK)ですので安心できます。
ラジエターキャップには無頓着な方が大半だと思いますが
1年で0.1pa低下するという記事も見かけますので、気軽に
交換できる安さがとても魅力です。

3人が参考にしています
2021-01-28
用途:
車のメンテ

見た感じ普通に使えそうです
あとは耐久性があるかどうか様子見です

2020-11-26
用途:
交換
対象商品:
27916849

純正である必要もなく、高いPIAAでなくともいいから、年に一度は交換したい
なので、いつもMonotaROで買ってしまう
全く品質に問題はなく、快適に使えている

2020-11-22
用途:
純正キャップの交換用として使用
対象商品:
27916867

87年式ホンダ・フュージョンに使用しました。純正部品番号(19111-KE1-003)が適合となっているので問題なく使用可能でした。

2人が参考にしています
2021-01-05
用途:
自動車補修用
対象商品:
27916885

純正部品に比較して安価で、信頼のおける国内メーカー製ですので安心して使用できます。

ウッドリバー 様2020-11-20
用途:
船舶エンジンのメンテナンス
対象商品:
27916849

何機かに使っていますが1度もクレームは無く良い製品でした
ステンレス製なので錆も出にくく船舶用にも適している様です

1人が参考にしています
2020-12-27
用途:
ラジエターキャップの交換
対象商品:
27916885

9万2千㎞走行した純正品を予防整備で交換した。
半年使用して異常なし。純正品と比較して遜色なし。

2020-10-05
用途:
放置バイクのレストア
対象商品:
27916867

ホンダフュージョンの純正互換品として購入しました。
純正品は欠品となっております。
使用されている樹脂の性能が上がり満足しています。

2020-08-22
用途:
ワゴンRクーラント交換時
対象商品:
27916885

クーラント交換と合わせて、キャップも交換しようと思い購入しました。価格がとても安かったので、満足しています。

1人が参考にしています
2020-11-30
用途:
車検整備
対象商品:
27916876

車検毎時にキャップは交換してます。価格が安いので助かります。