ギアオイル 80W-90 GL-5相当のレビュー
- 用途:
- キャリーのフロントデフ、リアデフ
- 対象商品:
- 11065625
初めて自分でデフオイルを交換したらほんとに簡単だった。 1リッター400円もしないのでフロントデフ、リアデフ両方で2,000円もしない。
次回はハイエースのフロントデフ、リヤデフ、センターデフ交換したい
- 用途:
- ミッション、トランスファー、デフ
- 対象商品:
- 11065625
ジムニーのミッション、トランスファー、デフのギヤオイル交換として使用。ミッションは寒冷時若干ギヤの入りは改善、価格も手頃で次回も購入予定です。
- 用途:
- 船用ドライブ艇のギヤオイル交換
- 対象商品:
- 11065625
マリン用は非常に高いが、同じグレードと粘度なのでより経済的に使えます。これから定期的に購入し使い続けていきます。
- 用途:
- マツダ・ファミリア(BH)のMTオイル
- 対象商品:
- 11065625
交換後1年でギア鳴りが発生。 小まめに交換するには安価で良いが、純正同等というつもりでは難しい。
- 用途:
- ミッションとデフに
- 対象商品:
- 11065625
今回で2度目の購入です。ミッションとデフに使用しています。今までも問題なかったですし、これからもこれでいきます。
- 用途:
- アメ車のデフオイルに
- 対象商品:
- 11065625
アメ車のデフオイルに使用。
全く問題なく使えてます。購入時は安価でしたが値上がりして今後買うかは微妙ですが、性能は問題無くいい感じです。
- 用途:
- 自家用農器具用として購入
- 対象商品:
- 11065625
量的には多すぎたかなと思いますが、これからの使用頻度をかんがえると良かったかなと思います。
いつも、迅速な発送対応大変助かっています。
- 用途:
- 自動車整備 ミッション デフ
- 対象商品:
- 11065625
今のところは、まったく問題なく使用できてます。冬場になると、どうなるか少し心配です。
価格は安価で非常に満足しています。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 11065625
マニュアルトランスミッションに入れていますが、冬場はそこそこ固いようです。 加速時にブレーキがかかっているような、足を引っ張られるような感じがします。 そのほかは普通です。
- 用途:
- 農機具整備
- 対象商品:
- 89744837
作業機メーカーのロータリーのオイル交換に使用しました。農機具屋さんからいつも買ってた同じ80w-90オイルよりもやや粘度が高いイメージでした。知り合いの大規模農家さんは、結構使っておられるので購入してみました。
- 用途:
- 購入していませんが
- 対象商品:
- 11065625
意見として
ギアオイルはミッション/デフ/ギアボックスに対して相性問題がありますので
お試しをできるよう4リットル缶での販売を希望します
また一般乗用車ですとミッションとデフで4リットルも有れば十分ですし
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。