ギアオイル 80W-90 GL-5相当のレビュー
- 用途:
- 軽トラミッションオイル
- 対象商品:
- 11065625
サンバークラッチ交換時に排出されてしまったオイルの補充に使用、この手のオイル缶何本か有るが出来れば一般的な口金の方が良い様で、使用頻度が少ないと注ぎ口蛇腹部が割れてしまってゴミ入ったり、注ぐたびにこぼれたりしてしまう。
- 用途:
- 日産スカイライン サーキット ドリフト走行
- 対象商品:
- 11065625
サーキット車両に注入して、ドリフト走行で使用しています。
1年おき、もしくは1万キロおきに交換していますが、ミッションのシンクロへたりも出ず、非常に快適です。
- 用途:
- ジムニー JB23-6型
- 対象商品:
- 11065625
マニュアルミッション、トランスファー、前後デファレンシャル、4箇所共用で使っています。
使いまわせるので管理が楽ですし、安いので交換メンテナンスも行い易いです。
- 用途:
- 農業機械のミッションに使用
- 対象商品:
- 11065625
農業機械のミッションに使用してます。トラクターのミッションに、使用するには少し不安がありますので?油圧関係大丈夫でしょうか?蓋何とかならないですか?レビュー入れてる方も蓋のことに触れていますが 2,3回引っ張パリ出すとプラスチックの部分が割れて、そそぐときにこぼれ、汚れてしまう。
普通のペール缶のキャップの方がこぼれる点が無く使いやすい。ペール缶用のポンプが使えないです。
粘度が合えばご使用頂けますが、粘度が合わない場合はご使用頂けません。
ご使用になる機械のサービスマニュアルに指定されている粘度であることをご確認のうえで、ご使用くださいますようお願い致します。
また、蓋につきまして貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- トラクター
トラクターのミッションに40Lほど使います。ヤンマーの純正品を使っていました。今回は価格は半分以下で品質も違いは感じられません。 これだと頻繁に交換しても苦になりません。
- 用途:
- 農機具のギアーオイル交換に♪
- 対象商品:
- 11065625
トラクターのロータリー部ギアオイルや
管理機のミッションオイルに使用しました。
自動車のミッションの様にシフトフィーリングが変化したとかは無いので
実際よくわからないのが実感ですが問題なく使えてます
イイんじゃないでしょうか^^
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 11065625
中身のオイルの性能に関しては問題は全く無し。
入れ物のカンが一般のペールカンと違うので汎用のポンプが取り付けにくい。
空きカンになった時フタが取れないのでごみ箱にするのが面倒で破棄しづらい。
一般のカンにはできないものなのか?
- 用途:
- コンバイン ミッションオイル交換
- 対象商品:
- 11065625
初めての購入なのでこれから使用しますが
グレードも良く価格も安価なので良いです。
- 用途:
- トラクターのミッション用に
- 対象商品:
- 11065625
実際には80番指定なのですが80W-90しか見当たらなかったので価格面を優先し購入いたしました。
- 用途:
- 農業用トラクター
ミッションオイルとして使用します。交換に40L使用します。今まで純正オイルを使っていましたが高価で中々規定どうり
には交換できませんでした。この価格であれば規定時間どうりに交換できます。 純正との差は感じられません。それ以上??
- 用途:
- 自動車のミッション.デフのオイル交換
- 対象商品:
- 11065625
75W-80の設定希望
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- トラックター、コンパイン等
- 対象商品:
- 11065625
現、農業は徹底したコスト削減。価格満足度は満足。
コスト削減にはまだまだ不満!
- 用途:
- トラクターのメンテナンス時
- 対象商品:
- 11065625
80Wが無くて、80W-90になりましたが、少しオイルが硬くて、入れずらかったが、問題なく動いております。